This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442

Guru**** 2472450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530756/am6442-am6442

器件型号:AM6442

工具/软件:

安装 Kubernetes (K3s) 版本时遇到问题、我们将其安装在基于 Yocto 的映像中、

e2e.ti.com/.../ti_ref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请您提供更多 背景信息、您的顾虑并不是很清楚。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要运行一个示例“ helloworld “容器通过 Kubernetes 在 Yocto 环境中,目前我无法启动 k3s, 而尝试  下面的命令,我得到如下的错误,

      root@am64xx-EVM:~# kubectl get nodes
     无法获取当前服务器 API 组列表:获取https://localhost:6443/api?timeout=32s“:、 拨号 TCP localhost:6443:connect:连接已拒绝