This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[phc2sys] ioctl PTP_SYS_OFFSET:不支持操作

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530008/tda4vm-phc2sys-ioctl-ptp_sys_offset-operation-not-supported

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

我使用的是 TDA4VM、SDK10.0 和 Linux。 当使用 phc2sys 时、它失败。 如何解决这个问题?
我可以使用 ptp4l 并成功同步 PTP 时间、但在 phc2sys 时会发生以下错误:

root@j721e-evm:~# phc2sys -s /dev/ptp0 -c CLOCK_REALTIME -O 0
error -1 ioctl return. errno 95
ioctl PTP_SYS_OFFSET: Operation not supported
root@j721e-evm:~#
root@j721e-evm:~# phc2sys -s /dev/ptp0 -c CLOCK_REALTIME -O 0 -m -E pi
error -1 ioctl return. errno 95
ioctl PTP_SYS_OFFSET: Operation not supported
root@j721e-evm:~#
root@j721e-evm:~# phc2sys -s /dev/ptp0 -c CLOCK_REALTIME -O 0 -m -w
error -1 ioctl return. errno 95
ioctl PTP_SYS_OFFSET: Operation not supported
root@j721e-evm:~#
root@j721e-evm:~# phc_ctl /dev/ptp0 caps
phc_ctl[601.490]:
capabilities:
  195312 maximum frequency adjustment (ppb)
  0 programable alarms
  8 external time stamp channels
  6 programmable periodic signals
  0 configurable input/output pins
  doesn't have pulse per second support
  doesn't have cross timestamping support
  doesn't have adjust phase support

root@j721e-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在我的计算机上看到此错误。

    是否可以通过运行“lsmod"来“来检查系统上是否安装了模块?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@j721e-evm:~# lsmod
    Module                  Size  Used by
    iptable_nat            12288  1
    xt_MASQUERADE          12288  1
    nf_nat                 40960  2 iptable_nat,xt_MASQUERADE
    nf_conntrack          126976  2 nf_nat,xt_MASQUERADE
    nf_defrag_ipv6         20480  1 nf_conntrack
    nf_defrag_ipv4         12288  1 nf_conntrack
    libcrc32c              12288  2 nf_conntrack,nf_nat
    ip_tables              28672  1 iptable_nat
    x_tables               40960  3 ip_tables,iptable_nat,xt_MASQUERADE
    cfg80211              409600  0
    cdns_csi2rx            16384  1
    ti_am335x_adc          16384  0
    kfifo_buf              12288  1 ti_am335x_adc
    irq_pruss_intc         12288  0
    pru_rproc              20480  0
    rpmsg_ctrl             12288  0
    rpmsg_char             20480  3 rpmsg_ctrl
    cdns3                  40960  0
    cdns_usb_common        20480  1 cdns3
    crct10dif_ce           12288  1
    display_connector      12288  0
    drm_kms_helper        208896  1 display_connector
    ti_k3_r5_remoteproc    24576  0
    k3_j72xx_bandgap       12288  0
    ti_am335x_tscadc       12288  1 ti_am335x_adc
    pruss                  16384  1 pru_rproc
    vxd_dec               335872  0
    vxe_enc               282624  0
    j721e_csi2rx           24576  0
    videobuf2_dma_sg       16384  2 vxe_enc,vxd_dec
    videobuf2_dma_contig    16384  2 j721e_csi2rx,vxd_dec
    max96724               20480  1
    snd_soc_davinci_mcasp    32768  2
    videobuf2_memops       12288  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_dma_sg
    v4l2_mem2mem           40960  2 vxe_enc,vxd_dec
    pvrsrvkm             1269760  0
    snd_soc_ti_udma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
    sa2ul                  32768  0
    videobuf2_v4l2         32768  4 j721e_csi2rx,vxe_enc,vxd_dec,v4l2_mem2mem
    authenc                12288  1 sa2ul
    v4l2_fwnode            20480  2 max96724,cdns_csi2rx
    ti_k3_dsp_remoteproc    16384  0
    v4l2_async             20480  4 v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,max96724,cdns_csi2rx
    videobuf2_common       57344  8 j721e_csi2rx,vxe_enc,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,vxd_dec,videobuf2_dma_sg,v4l2_mem2mem,videobuf2_memops
    snd_soc_ti_edma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
    snd_soc_ti_sdma        12288  1 snd_soc_davinci_mcasp
    cdns3_ti               12288  0
    videodev              258048  9 v4l2_async,v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,vxe_enc,videobuf2_v4l2,vxd_dec,max96724,cdns_csi2rx,v4l2_mem2mem
    mc                     61440  8 v4l2_async,videodev,j721e_csi2rx,videobuf2_v4l2,max96724,cdns_csi2rx,videobuf2_common,v4l2_mem2mem
    lm90                   32768  0
    rti_wdt                12288  0
    pci_endpoint_test      16384  0
    overlay               135168  4
    cryptodev              49152  0
    fuse                  131072  1
    drm                   598016  4 drm_kms_helper,display_connector,pvrsrvkm
    drm_panel_orientation_quirks    24576  1 drm
    backlight              20480  1 drm
    ipv6                  458752  34
    root@j721e-evm:~#
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决。 感谢您的支持。 它可以关闭。