This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:错误:为 am64xx-EVM 构建 Yocto。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522449/processor-sdk-am64x-error-build-yocto-for-am64xx-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

你(们)好

现在我尝试建立 Yacto am64evm 参考 2.2。 Yocto 层配置—Processor SDK AM64X 文档

但我是失败的。

请对此提供支持。

如果您对 am64xx-EVM 具有很小的 Yocto 映像、请提供我。

我想在 am64 上测试 RT-Linux 的性能。

 

情况如下:

我使用“processor-sdk-scarthgap-11.00.09.04-config.txt"。“。

我在下面添加到 conf/local.conf

########################################################

#定义 multilib 目标

需要 conf/multilib.conf

MULTILIBS =“multilib:lib32“

DEFAULTTTUNE_virtclase-multilib-lib32 =“armv7athf-neon"</s>“

 

#指定要添加到所有图像的 32 位库

image_install:append =“lib32-glibc lib32-libgcc lib32-libstdc++ lib32-gdb“

 

image_features +=“软件包管理“

软件包类?=“ packet_rpm“

 

#install stress 命令

image_install:append =“ stress “

 

#install iperf3.

core_image_extra_install +=“ iperf3“

########################################################

 

我执行了“machine=am64xx-EVM arago_rt_enable=1 bitbake -k tisdk-base-image“。

结果是“在评论之下“。

错误:存储在以下位置的失败日志文件:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oemllib32-linux/lib32-glibc/2.39 + git/temp/log.do_stash_locale.124967

错误:退出代码为“1"的“的任务 (virtual:multilib:lib32:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/glibc/glibc_2.39.bb:do_stash_locale) 失败

注意:任务摘要:已尝试 8417 个任务、其中 8415 不需要重新运行、2 个任务失败。

 

 日志文件中有以下注释。

错误:QA 问题:optee-client:文件/目录已安装但未随附在任何软件包中:

错误:发现致命 QA 错误、任务失败。

错误:配方 lib32-glibc 尝试将文件安装到共享区域中(如果这些文件已经存在)。 这些文件及其清单如下:

谢谢、

秋吉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akitosi-san、

    我已将您的问题分配给 Yocto 专家。 它们均来自达拉斯、因此请期待尽快做出响应。

    [引述 userid=“444958" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522449/processor-sdk-am64x-error-build-yocto-for-am64xx-evm

    如果您对 am64xx-EVM 具有很小的 Yocto 映像、请提供我。

    [/报价]

    同时、您是否已经尝试使用 TI.com 上默认的 Yocto Linux RT 映像进行引导? 连接以下链接以供参考:

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar。

    我曾尝试测试 tisdk-default-image 的性能。

    但性能并不比其他相同的处理器更好。
    我知道最小值、默认值较低。
    我想尝试测试最小映像的性能、因此最小映像对我来说是必要的。

    谢谢、

    Akitosi Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“444958" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522449/processor-sdk-am64x-error-build-yocto-for-am64xx-evm

    现在我尝试建立 Yacto am64evm 参考 2.2。 Yocto 层配置—Processor SDK AM64X 文档

    但我是失败的。

    [/报价]

    您能否确认能够使用默认 conf/local.conf 文件成功构建标准映像(如 tisdk-base-image)? 我想了解我们在您的机器上是否有工作/可构建的基线。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我今天试过。 但我无法构建标准映像。

    结果为以下和 errlog.txt。

    错误:任务 (/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/gcc/gcc-runtime_13.3.bb:do_compile) 失败、退出代码为“1"</s>“
    注意:任务摘要:已尝试 5825 个任务、其中 5807 不需要重新运行、而 3 个任务失败。
    注意:正在编写构建历史记录
    注意:编写建筑历史记录花费:4 秒
    注意:正在编写构建历史记录
    注意:编写构建历史记录耗时:2 秒

    摘要:3 个任务失败:
    /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/gcc/libgcc_13.3.bb:do_create_spdx
    日志:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/libgcc/13.3.0/temp/log.do_create_spdx.4179
    /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/gcc/libgcc_13.3.bb:do_package_write_ipk
    日志:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/libgcc/13.3.0/temp/log.do_package_write_ipk.6840
    /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/gcc/gcc-runtime_13.3.bb:do_compile
    日志:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/gcc-runtime/13.3.0/temp/log.do_compile.26265
    摘要:共有 14 条警告消息。
    摘要:有 4 条错误消息、返回非零退出代码。


    User@JP2304927:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build less /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/libgcc/13.3.0/temp/log.do_create_spdx | grep ERR
    错误:在 exec_func_python () 中执行 python 函数时出错自动生成:
    User@JP2304927:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build less /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/libgcc/13.3.0/temp/log.do_package_write_ipk | grep ERR
    错误:子进程中出现致命错误:
    User@JP2304927:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build less /mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/gcc-runtime/13.3.0/temp/log.do_compile | grep ERR
    错误:oe_runmake 失败

    e2e.ti.com/.../1663.ERRLOG.txt

    此致、Maeda。