This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:需要通过 SPI 进行 PROFINET 集成的合适 TI 硬件–需要开发板与安培;认证解决方案

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527347/am3351-looking-for-suitable-ti-hardware-for-profinet-integration-via-spi-need-development-board-certified-solution

器件型号:AM3351

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我目前正在为我的硕士论文做准备、该论文侧重于集成 PROFINET 集成到基于 Linux 的开放式嵌入式现场器件中、特别面向的平台 BeagleBone Black (AM335x)

我目前正在探索可能的硬件解决方案、以便能够实现符合以下要求的 PROFINET 通信:

  • 理想情况下为 A 经过认证的即用型 PROFINET 接口

  • 可通过 SPI 访问 从主机处理器(例如,运行嵌入式 Linux 的 AM335x)启动

  • 最好以 A 的形式提供 或评估套件

  • 一方 长期可用性 (非 EOL)

  • 由文档提供支持、如果可能、 打开软件接口或驱动程序

我已经看到 TI 在工业以太网领域的强大存在、并希望了解:

  1. TI 是否提供符合上述标准的硬件产品或芯片组?

  2. 是否有 平台 或可用于评估的参考设计?

  3. 就是解决方案 进行了 PROFINET 认证 或是否需要其他认证步骤?

  4. 都有 许可成本 是否有与 PROFINET 支持相关的其他商业要求?

  5. 最重要的是:什么是 估计价格和可用性 那么这种解决方案呢?

任何建议、产品建议或指向相关文档的指针都将非常感谢。
提前感谢您的帮助–我期待在这个项目中与 TI 技术合作!

此致、
Clas-Focke Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Clas-Focke Schmidt

    感谢您的查询。

    能否请您提供一个方框图、说明我需要验证或重新分配给专家的要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Clas-Focke Schmidt

    请注意、TI 提供的 Sitara 系列处理器可供客户用于构建其终端设备。

    我们为处理器评估提供了 EVM 或 SK。

    我们不提供系统解决方案。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    为了阐明我的要求、我附上了一个简化的方框图(见图)、其中显示了我所追求的系统架构。 我正在寻找一个 协处理器解决方案 基本功能 PROFINET 通信 、可通过与主机处理器(例如,AM335x 或类似设备)连接 串行协议 、最好 SPI 。 主要目标是通过 PROFINET 网络提供一些 GPIO。

    理想情况下、芯片或模块应:

    • 随附或支持 PROFINET 协议栈 (或直接的集成路径)

    • 可通过 SPI、UART 或 I ² C I²C 访问

    • 包括 A 用于生成 GSDML 文件的工具或工作流程

    • 在上提供 或参考设计进行开发

    此外、我还有一个关于的问题 长期可用性 AM335x 平台 。 是否仍建议用于新设计、还是即将进入 EOL 状态?

    非常感谢您对此主题的指导和支持。

    此致、
    Clas-Focke Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Claas-Focke Schmidt

    谢谢你。 对于上述用例、您可以同时查看 Sitara MCU 产品系列。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    再次感谢您的答复。

    我明白一些 Sitara 处理器 并支持通过进行 PROFINET PRU-ICSS 子系统 我在 TI 文档中看到过这一点。 但是、我目前很难确定:

    • 哪些具体的 Sitara 处理器 官方仍支持 PROFINET

    • 是否有 工作和维护的示例或 SDK

    • 事件 硬件平台(例如 EVM、LaunchPad) 我需要开始了

    • 事件 开发环境 PROFINET 当前需要工具链或工具链

    • 关键是 EOL 状态和长期可用性 等平台类型 AM335x 它们曾经在工业设计中很常见

    我正在寻找一个清晰、最新的起点 在 TI 硬件上评估 PROFINET —通过直接实现(在 Sitara SoC 上)或最好通过实现 串行连接支持 PROFINET 的协处理器 可以与任何主机连接的数字隔离器。

    非常感谢为熟悉 TI 平台上 PROFINET 和工业通信的产品/应用工程师提供更详细的指导或重定向。

    再次感谢您的参与和支持。

    此致、
    Clas-Focke Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Claas-Focke Schmidt

    请检查以下系列是否有所帮助:

    https://www.ti.com/product/AM2612

    此致、

    Sreenivasa.