This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:是否存在用于在 OSPI 器件上进行读取和写入的非闪存模式?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531361/dra821u-is-there-a-non-flash-mode-for-reading-and-writing-on-the-ospi-devices

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的 TI:

硬件:我们有一个使用 OSPI 连接 FPGA 的定制电路板;

software:dtsi 文件 兼容=“ti,am654-ospi";“; 已配置;

现在、我们发现 TRM 显示 OSPI 仅支持闪存模式、但我们的 FPGA 不作为闪存运行;

问题:

1.我误解了 TRM 吗?

是否有任何其他方法或驱动程序支持在非闪存模式下读取和写入 FPGA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 是正确的、因为我们的测试仅支持 OSPI 作为闪存接口。 我没有看到 OSPI 在非闪存模式下使用。 我们不支持通过 OSPI 读取和写入 FPGA。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TI 是否会在不久的将来制定针对 OSPI 其他方式的验证计划?

    2.如果我写驱动程序来写和读 OSPI ,你能提供一些想法或建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.不可以、TI 至少在不久的将来不会以其他方式支持 OSPI。

    2.如果您自己编写了驱动程序,我们很遗憾不能支持这一点。

    此致、

    马特