This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:重新启动命令块~2 分钟

Guru**** 2416310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531357/j784s4xevm-reboot-command-blocks-for-2-minutes

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

信息:  

平台: J784S4XG01EVM

SDK: ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_00_00_08

启动模式:  SD 卡

图片:  使用“Create-sdcard.sh"脚“脚本生成的预编译映像。 在映像中不执行自定义。  

问题:

您好、

仅当我使用时 重新启动 命令在终端内部、Linux 的关机服务大约需要~2 分钟、然后系统重新启动而不会出现问题。

是正常行为吗?

我在内部注释“name_overles=ti/k3-j784s4-evm-ethfw.dtbo ti/k3-j784s4-vision-apps.dtbo“行 uEnv.txt 、我不会遇到这种行为。  

此外、我没有遇到这种行为 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-10_01_00_05  无论我在上面一行进行评论。

我在启动“reboot"命令“命令时附加了以下内核日志、并被阻止了~2 分钟。

e2e.ti.com/.../long_5F00_reboot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家负责商务旅行。 请预计回复将延迟两天。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    感谢您提供详细信息。 似乎任务阻止了关机。 我记得看到这种行为。

    #在这里块 2 分钟
    [***](第 1 步、共 2 步)正在为 User Weston 的…C1 运行停止作业
    [***](第 2 步、共 2 步)正在为…ty 显示管理器运行一个停止作业
    #然后继续

    可以评论 vision_apps 还是需要评论?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    我需要 vision_apps 设备树覆盖文件 (k3-j784s4-vision-apps.dtbo) 才能使用远程日志记录系统。 但是、由于物理位置靠近 EVM 板、我们现在可以使用电路板上的电源开关。 将来、如果我们需要通过 ssh 等重新启动电路板、这可能是个问题。 只是想向你报告,以防你不知道。

    谢谢
    Gokhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gokhan .. 我将提出一个内部错误并推动下一个版本的修复。  

    关闭此主题。  

    此致、

    Keerthy