This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:隐藏所有日志消息

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531704/sk-am68-hide-all-log-msgs

器件型号:SK-AM68

工具/软件:

您好:  

在 SK-AM68 电路板上执行推理时、如何隐藏所有日志消息。


libtidl_onnxrt_EP loaded 0x5484130 
Final number of subgraphs created are : 1, - Offloaded Nodes - 274, Total Nodes - 274 
APP: Init ... !!!
MEM: Init ... !!!
MEM: Initialized DMA HEAP (fd=6) !!!
MEM: Init ... Done !!!
IPC: Init ... !!!
IPC: Init ... Done !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
 30066.405454 s: GTC Frequency = 200 MHz
APP: Init ... Done !!!
 30066.405467 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
 30066.405470 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
 30066.405473 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
 30066.405846 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-0 
 30066.405898 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-1 
 30066.405980 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-2 
 30066.406114 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-3 
 30066.406120 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!!
 30066.406145 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for HOST !!!
 30066.544094 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:115] De-Initialization Done for HOST !!!
 30066.548571 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:204] De-Initialization Done !!!
APP: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
IPC: Deinit ... !!!
IPC: DeInit ... Done !!!
MEM: Deinit ... !!!
DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 7 alloc's of 17054168 bytes 
DDR_SHARED_MEM: Free's : 7 free's  of 17054168 bytes 
DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes 
MEM: Deinit ... Done !!!
APP: Deinit ... Done !!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adbul:

    有两种方法可以消除这些消息。  简单方法(重定向)或硬方法(重新编译代码以删除消息)。

    简单方法:

    ./{your_app.out} /dev/null  2>&1.

    困难的方法:

    在注释掉或删除具有的语句后重新构建应用

    printf、例如: /app_utils/utils/remote_service/printf/app_remote_service_linux.c:src(“remote_service: init……done!!\n“);

    或  

    appLogPrintf、例如: ./app_utils/utils/remote_service/app_remote_service.c src:appLogPrintf(“remote_service:init ... done!!!\n“);

    此致、

    Chirs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    不幸的是,第一种方法不会起作用,因为它会抑制我自己应用的输出(我在那里做 AI 推理和其他任务与日志语句)。

    关于第二种方法、您能否说明“申请“的含义?
    您是指 RTOS SDK 中的二进制文件吗?
    如果是、您能分享一些指南或教程的链接吗?
    在这种情况下、我是否必须重新编译整个 RTOS SDK、还是只重建其中的一小部分、然后在操作系统映像中替换它?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我无法根据您的初始请求确定您使用哪个二进制 (.out) 文件来生成日志语句。 在这种情况下、您需要重新编译二进制文件;但是、更改似乎在实用程序中。 .c 文件。  例如:

    ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_00_00_0/app_utils/utils/remote_service/app_remote_service_linux.c src

    您应该只需要重新编译 c7x-mma-tidl、其他目录中的更改应由构建系统重新编译。  可提供相关说明:

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/latest/exports/docs/c7x-mma-tidl/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_build_instruction.html

    此致、

    Chris