This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:Win11 找不到仿真器 SEED-XDS560V2 的驱动程序

Guru**** 2416310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531638/tms320c6713b-win11-not-find-driver-for-emulator-seed-xds560v2

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:

您好、

今天、我对 TMS320C6713 有了新的发展:  

我的超次元帝国 11.

-ccs 12、带有 Makefile、用于计算我的 project.out 文件(可以)

-一个 JTAG 仿真器-> SEED-XDS560V2  

我的问题:  在哪里可以找到  用于 Win11 的 SEED-XDS560V2 的驱动程序?

有人帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的问题:  在哪里可以找到 用于  Win11 的 SEED-XDS560V2 的驱动程序?

    默认情况下、CCS 不支持 SEED 调试探针。 您需要直接联系 SEED 以获得进一步的支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您的答复。

    由于与种子没有接触、我正在寻找另一种不带种子 的解决方案、以便为 Win 11 上的 TMS320C6713 开发新产品。  

    今天早上我发现了这个:

    TMDSDSK6713:关于 TMDSDSK6713 和 Win11 OS — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢

    Henri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我想 将 TMS320C6713 替换为  TMS320C6713B  和在 Win11 和 CCS12 上使用 PC 进行开发、我可以使用什么探头?

    Henri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320C6713 的新开发

    这是一款过时的器件。 不建议将其用于新开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将 TMS320C6713 替换为  TMS320C6713B  和在 Win11 和 CCS12 上使用 PC 进行开发、我可以使用什么探头? [/报价]

    抱歉、我不小心按下了“TI 认为已解决“按钮。 请尽管拒绝。

    由于 C671x 是旧器件、因此许多较新的调试探针不支持该器件。 我相信您只能使用基于 XDS560v2 的调试探针、例如: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-U