主题中讨论的其他器件: TCA6424A
工具/软件:
您好、
我想控制一个 I2C 器件、该器件从 SK-AM64B 板上的 A53 内核连接到用户扩展连接器。
在前面的一个主题中、我收到了有关如何通过 R5F 内核提供 3.3V 电压的指导、
我能够通过用户扩展连接器成功为 I2C 器件供电。
现在、我已将相同的工作代码从 R5F 移植到 A53 内核。 但是、系统在 I2C_transfer() 呼叫时冻结。
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 2;
i2cTransaction.targetAddress = i2cReadTargetAddr;
txBuffer[0] = 0x03;
txBuffer[1] = 0xDF;
status = I2C_transfer(i2c1Handle, &i2cTransaction);
请问如何正确启用从 A53 内核到用户扩展连接器的 3.3V 电源?
从 A53 端执行此操作是否需要任何特定控制或配置?
感谢您的帮助。
此致、
Yukinobu