This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:TIDL 推理错误

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531405/am62a7-tidl-inference-error

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

TI 开发大家好、

上次我在使用 TIDL 编译 tflite 模型时遇到了类似的问题。 由于 TIDL 与 TI-PROCESSOR-SDK 之间的版本不同、因此会导致错误。 这一次、在工程设置板上进行推理进行评估时出现类似的误差。 我在下面附上了日志文件以获取错误信息。 我在 SK-AM62A-LP 上进行了测试、并产生了无错误的结果。 但是、一旦我将工件和模型从已测试 EVM 板移动到具有相同设置的项目板、系统就会显示错误、如下日志文件所示。 请详细说明一下这个问题。  

e2e.ti.com/.../163388.log.txt

此致、
密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、关键!

    我需要让您重新运行此程序、并启用更多日志记录以隔离修复程序。 模型初始化失败、但原因不明确。  

    您如何运行模型? 我可以看到您使用的是 OSRT、如 ONNXRuntime 或 Tensorflow-Lite。  您是否使用 gstreamer、python 脚本、cpp 应用程序或其他内容?

    获取更多日志记录信息的最重要方法是在初始化期间向运行时提供 DEBUG_LEVEL=2

    此外、执行以下操作并将输出包含在日志中

    • ECHO $EDGEAI_VERSION #确认您的 SDK 版本
    • /opt/vx_app_arm_remote_log.out 和#重要说明;需要在后台或单独的终端中运行才能查看来自加速器内核/MCU 的消息
    • 导出 TIDL_RT_DEBUG=1 #不那么重要、但有时会显示额外的相关调试帮助

    请设置 debug_level 及以上选项、然后运行应用程序并与我共享日志。  

    此致、

    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reese、

    我想出了问题。 项目板由同事设置和配置、TIDL 工具与 SDK 之间的版本不匹配。 这就是发生此错误的原因。 很抱歉给您带来不便。 我还有一个关于刷写 Linux SDK 映像附带的 TI GPIO python 的问题、但我认为它不在主题中。  

    此致、
    密钥