This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Yocto 构建问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529981/am6442-yocto-build-issue

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我尝试为 AM64x Processor SDK 版本 11.00.09.04 构建 Linux 映像和 Processor SDK、但我遇到了构建问题、遵循了 SDK 构建文档中提到的步骤。

详细信息:

$ MACHINE=am64xx-EVM bitbake -k tisdk-default-image

摘要:2 个任务失败:
/home/mikayama/tisdk/sources/meta-tisdk/meta-ti-foundational/recipes-demos/sitara-ipc-app/sitara-ipc-app.bb:do_unpack
日志:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/temp/log.do_unpack.528928
/home/mikayama/tisdk/sources/meta-tisdk/meta-ti-foundational/recipes-demos/benchmark-demo/benchmark-server_git.bb:do_unpack
日志:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/temp/log.do_unpack.528962
摘要:有 2 条错误消息、返回

日志文件:log_do_unpack.528928

调试:执行 python 函数 do_unpack
调试:执行 python 函数 base_do_unpack
调试:运行“export pseudo_disabled“;export DBUS_Session_bus_address=“unix:path =/run/user/1001/bus;export SSH_agent_PID=“1842";“;export SSH_AUTH_SOCK=“/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/hosttools;export PATH=“/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot-native/usr/sbin /home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot-native/bin:/home/mikayama/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot-native/sbin:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot-native/usr/bin:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/home/mikayama/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/sitara-ipc-app/1.0/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-oe-linux:/run/user/1001/keyring/ssh; export home=“/home/mikayama;git -c gc.autoDetach=false -c core.pager=cat -c safe.bareRepository=all branch --contains 6854fef24281893478d5d84be00d16f56b95b441 --list master 2>/dev/null | wc -l' in /home/mikayama/tisdk/build/../downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.sitara-apps.git
错误:Bitbake Fetcher 错误:UnpackError(“未找到最新源:克隆目录不可用或不是最新:/home/mikayama/tisdk/build/../downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.sitara-apps.git;未启用浅克隆“、“git://git.ti.com/processor-sdk/sitara-apps.git;protocol=git;branch=master“)
调试:Python 函数 base_do_unpacked 已完成
调试:Python 函数 do_unpacked 完成

日志文件:log_do_unpack.528962

调试:执行 python 函数 do_unpack
调试:执行 python 函数 base_do_unpack
调试:运行“export pseudo_disabled“;export DBUS_Session_bus_address=“unix:path=unius“;export SSH_agent_PID=“1842";“;export SSH_AUTH_SOCK=“export PATH“;export PATH=“/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/hosttools:/home/mikayama/tisdk/sources/oe-core/scripts /home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/usr/sbin /home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/bin:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/usr/bin/aarch64-oe-linux /home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/usr/bin /home/mikayama/tisdk/sources/bitbake/bin:/run/user/1001/bus:/run/user/1001/keyring/ssh:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/sbin:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot/usr/bin/crossscripts:/home/mikayama/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/benchmark-server/1.0.0/recipe-sysroot-native/usr/bin/python3-native; export home=“/home/mikayama;git -c gc.autoDetach=false -c core.pager=cat -c safe.bareRepository=all branch --contains dc762b22701940867cc915093b865bb69317e13d --list master 2>/dev/null | wc -l' in /home/mikayama/tisdk/build/../downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.sitara-apps.git
错误:Bitbake Fetcher 错误:UnpackError(“未找到最新源:克隆目录不可用或不是最新:/home/mikayama/tisdk/build/../downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.sitara-apps.git;未启用浅克隆“、“git://git.ti.com/processor-sdk/sitara-apps.git;protocol=git;branch=master“)
调试:Python 函数 base_do_unpacked 已完成
调试:Python 函数 do_unpacked 完成

我尝试使用 SDK 版本 10.01.10.04、但出现了相同的错误。

有没有 办法解决这个问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会将您的 Thread 重新分配给另一位更熟悉 Yocto 的团队成员。 如果您在几个工作日内没有收到回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikayama-San、

    看起来 TI Git 服务器端的一些更改(禁用对旧“git 传输“协议的支持以支持新的行业标准“https 传输“协议)打破了我们当前和以前 SDK 中的方法。

    您能否在此处将此承诺应用于您的  meta-tisdk 层(例如,使用`Ω git chera-pick `) 并重试:

    meta-ti-based:食谱 — 演示:将协议从 git 更改为 https
    https://github.com/TexasInstruments/meta-tisdk/commit/79bb58cfd3f1c8afd192bb40e51b854e7cceb4ca

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答。

    这解决了我的问题。

    此致、