This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在 AM6xA 平台上进行 ISP 摄像头调优所需的设备和资源

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529646/am62a7-equipment-and-resources-required-for-isp-camera-tuning-on-am6xa-platform

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好、
我目前正在致力于为 AM6xA (AM62A) 平台调优各种摄像头传感器。 我想知道以下内容:

  1. 在 AM6xA CPU 上进行 ISP(图像信号处理器)调优需要哪些必要的设备和硬件设置?

  2. 是否有任何适用于 ISP 调优过程的官方调优指南、文档或参考源?

  3. 我可以在哪里访问 ISP 调优工具和支持软件(例如 DCC 工具,校准脚本)?

非常感谢指向应用手册、SDK 文档或示例流水线 (Linux/GStreamer 或 RTOS) 的任何指针。

此致、
Jannai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jannai、

    对于前 2 个问题、请参阅《AM6xA ISP 调优指南》。  

    要获取调优工具、您首先需要与当地的 TI 支持合作、以便签订 NDA。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您提供的信息。
    我注意到 ISP 调优需要灯箱和色卡。 您能否分享这些产品的建议器件型号? 这将对我们为我们的设置采购适当的设备非常有帮助。

    期待您的答复。

    此致、
    Janani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janani:

    此色卡: Calibriite 色卡

    下周我会给您推荐灯箱。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您的答复。
    除了 Calibriite 色卡和灯箱、您能否告诉我是否需要任何其他硬件设备?

    期待您的指导。

    此致、
    Janani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 《AM6xA ISP 调优指南》第 3 章“硬件要求“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您分享该文档。
    如前所述、您能否推荐适合该设置的特定灯箱型号或器件型号? 这将有助于我们确保根据 AM6xA ISP 调优指南第 3 章中概述的要求采购适当的设备。

    期待您的建议。

    此致、
    Janani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种颜色评估柜 是一个很好的.