This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM62 RAM 和 NAND 性能测试工具

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531476/am623-am62-ram-and-nand-performance-testing-tools

器件型号:AM623

工具/软件:

我正在使用 Linux 操作系统处理一个基于 AM62 的工程。 我正在寻找针对 DDR RAM 和 NAND 的性能测试工具。 TI 是否为此提供任何工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomon、

    LMBench 可用于对存储器进行基准测试。

    Bonnie++可用于测量 NAND 性能、也可仅使用 Linux dd 命令测量执行时间。