This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:QSPI 是否可用作正常 SPI 接口?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531246/am5716-can-qspi-be-used-as-normal-spi-interface

器件型号:AM5716

工具/软件:

AM5716 SDK 6.3

在客户设计中、它们使用 QSPI 作为正常 SPI 接口连接 TCAN 4550。

可以这样使用吗? 在这种情况下如何使用它有什么例子吗?

谢谢

  Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    是的、我认为这是可以的。 请参阅数据表:

    我们没有将此外设用作常规 SPI 的示例。

    -Josue