工具/软件:
你(们)好
现在我尝试建立 Yacto am64evm 参考 2.2。 Yocto 层配置—Processor SDK AM64X 文档。
但我是失败的。
请对此提供支持。
如果您对 am64xx-EVM 具有很小的 Yocto 映像、请提供我。
我想在 am64 上测试 RT-Linux 的性能。
情况如下:
我使用“processor-sdk-scarthgap-11.00.09.04-config.txt"。“。
我在下面添加到 conf/local.conf
########################################################
#定义 multilib 目标
需要 conf/multilib.conf
MULTILIBS =“multilib:lib32“
DEFAULTTTUNE_virtclase-multilib-lib32 =“armv7athf-neon"</s>“
#指定要添加到所有图像的 32 位库
image_install:append =“lib32-glibc lib32-libgcc lib32-libstdc++ lib32-gdb“
image_features +=“软件包管理“
软件包类?=“ packet_rpm“
#install stress 命令
image_install:append =“ stress “
#install iperf3.
core_image_extra_install +=“ iperf3“
########################################################
我执行了“machine=am64xx-EVM arago_rt_enable=1 bitbake -k tisdk-base-image“。
结果是“在评论之下“。
错误:存储在以下位置的失败日志文件:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oemllib32-linux/lib32-glibc/2.39 + git/temp/log.do_stash_locale.124967
错误:退出代码为“1"的“的任务 (virtual:multilib:lib32:/mnt/wsl/PHYSICALDRIVE1p1/user/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/glibc/glibc_2.39.bb:do_stash_locale) 失败
注意:任务摘要:已尝试 8417 个任务、其中 8415 不需要重新运行、2 个任务失败。
日志文件中有以下注释。
错误:QA 问题:optee-client:文件/目录已安装但未随附在任何软件包中:
错误:发现致命 QA 错误、任务失败。
错误:配方 lib32-glibc 尝试将文件安装到共享区域中(如果这些文件已经存在)。 这些文件及其清单如下:
谢谢、
秋吉。