This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:在 c7x 上运行 nortos

Guru**** 2472460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523858/audio-am62d-evm-running-nortos-on-c7x

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我想在没有 FreeRTOS 的情况下在 c7x 上运行中断。

是否可以使用 Nortos 制作 c75x 库?
是否有计划在将来实现这一目标?

我已经检查了以下内核目录的内容、但没有 c75 的 nortos 版本的 makefile、比如适用于 R5f 和 A53、也不会放入库中。

\source\kernel\freertos\
\source\kernel\nortos\
\source\kernel\nortos\dp\c75

我使用的是以下环境
- freeRTOS SDKv11.00.00
- CCSv20.1.1
- SysConfig 23.0.1
- TI CLANG 4.1.0.LTS

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。

    如果您很难立即回答、请在您希望能够回答的时间前告知我们。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    很抱歉耽误你的时间。 目前、我们在 C7X 上不支持 nortos 内核。 我将与团队核实是否有相同的计划。

    谢谢、

    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    感谢您的答复。 我明白了。

    我们期待了解更多关于您的计划的信息。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    如果在这里很难回答,你可以在私人聊天中自由回答。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    这是一个附加问题。

    问:例如、是否可以在不使用某些 FreeRTOS 函数的情况下运行、如下例所示?

    m62ax_mcu_plus_sdk_10_00_00_14\source\kernel\nortos\dp\c75\Hwip_c75.c

    定义“uintptr_t Hwip_disable (void)“而不使用 FreeRTOS 函数
    请勿使用“xPortInIsrContext",“,xTaskGetSchedulerState"、xTaskGetSchedulerState"</s>“

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    目前、没有计划在 C7x 内核上支持 nortos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    您所指的定义是 FreeRTOS DPL 的一部分、因此、如果没有 FreeRTOS 函数、则无法支持该定义。  

    谢谢、

    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    很抱歉晚才回复。 感谢您的答复。 我明白了。

    如果我们有任何其他问题、我们将创建新主题。

    此致、
    正常