This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:热仿真

Guru**** 2472450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530802/am62a3-thermal-simulation

器件型号:AM62A3

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 AM62A34ASMIAMBRQ1 芯片。请问是否有适合该芯片的热仿真模型可用于热仿真?

可以使用电源计算工具计算出的估算总功率 输入进行热仿真作为参考?

如果是、我们发现热仿真中使用的估计总功率将产生相对较大的发热功率。 您是否有任何优化方法来使热仿真更接近实际情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting Lu、

    感谢您的查询。

    我们在 TI.com 上提供了一个基本模型。

    与 NDA 共享详细的模型。

    请与您正在合作的 TI Field 团队合作。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting Lu、

    请参阅以下内容  

    实际电路

    AM62A、AM62D ANF 封装热模型

    SPRM857.ZIP (1KB)-热模型
    此致、
    Sreenivasa.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting Lu、

    有关电源尺寸、请参阅以下内容  

    应用手册 AM62Ax 最大电流额定值 PDF|HTML

    2023 年 4 月 18 日

    要估算用例的功率、您可以使用 PET 工具。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您是否推荐 PET 计算的热量用于热仿真?
    我使用 PET 工具计算电源、并得到估计总功率=4.092W。 此时、整个控制器具有 12V 的电源和 0.32A 的工作电流。 整个控制器的总功耗为 3.84W。 也就是说、PET 表计算的 SOC 功耗甚至大于整个控制器的实际功耗。 您是否有任何优化的方法来获取热功率值、以便热仿真结果更接近实际使用情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting Lu、

    谢谢你。

    SOC 电流消耗取决于用例、我们在上面参考文档中提供了最大电流额定值、用于确定电源尺寸。

    我希望对实际用例进行热仿真。

    此致、

    Sreenivasa.