This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:SoC 选型确认

Guru**** 2472450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6526, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528218/am6526-soc-selection-confirmation

器件型号:AM6526
主题: AM6421 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在寻找   经过 SIL 认证的 SoC、其中至少有一个 ARM-A53、一个 ARM-R5 内核、 2 个以太网、5 个 UART、并支持 CPU 板的显示功能。 我们已经 为我们的应用确定了 AM6526。请给出同样的建议。 虽然通过 AM64x 显示子系统支持还没有, AM62X 还没有获得 SIL 认证。 请您澄清一下、我们可以联系 AM6526 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    感谢您的查询。

    我假设项目处于分析 阶段。

    如果没有、您可以确认项目的当前状态。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    我知道有一个类似的问题得到了回答。

    (34) AM6526:AM6526 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    相同的答案对该查询有效。

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。 原理图设计。 您能否联系详细信息以便进一步快速讨论、这将帮助我们最终确定 SoC。 谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    谢谢你。 不确定您是否错过了以下注意事项:

    TI_Mastermind  43256 

    您好、Sherin MA、

    我们不推荐将 AM65 用于 新设计。

    因此、您可以根据自己的要求选择 AM64X 或 AM62x 系列器件。

    此致、

    Anil.

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到了。 实际上、我们正在尝试最终确定 SoC 、并尝试在这方面以不同的方式从 TI 获得支持。 进行一对一的讨论会很有帮助。 请提供任何详细联系方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    谢谢你。  

    我假设您正在与一个 TI 销售或支持团队合作。

    请联系销售/支持团队以获得所需的支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    不确定您是否查看了以下内容:

    https://www.ti.com/product/AM6442

    AM64x、AM243x IEC61508 TUV SUD 功能安全证书

    https://www.ti.com/lit/pdf/sffs846

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin、  

    我将总结讨论并结束主题。

    感谢您的指导和支持。 我们是否可以选择 SoC AM6421、因为它通过了 SIL 认证、并且具有最少的内核:2 个 Arm Cortex-R5F 和 1 个 Arm Cortex-A53。 这也适用于我们的应用。 请予以澄清。 谢谢你

    目前正在积极支持 AM64x。 请继续使用 AM64x 处理器系列。

    有关特定可订购器件型号的选择、请参阅数据表器件比较部分。

    我怀疑您将必须选择这些 OPN

    我在内部咨询团队、建议从上述列表中选择一个支持安全的 OPN。

    此致、

    Sreenivasa.