This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:ONNx 模型编译期间输入常量出错

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531114/processor-sdk-j784s4-error-with-constant-input-during-onnx-model-compilation

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好:

我正在尝试实现一个自定义运算符“等于“、但我有一个输入问题。

我的模型是一个 onnx 模型 ,具有 1 个可变输入、1 个常量输入、1 个输出和 1 层,这是 Equal 运算符。 (如屏幕截图所示)

当我尝试复制我的模型时,我有这个错误:

[TIDL Import] [PARSER] UNSUPPORTED: All the input tensor dimensions has to be greater then zero. For tensor , id 1 - Dim 3 is -1 -- [tidl_import_common_model_check.cpp, 2309]
[TIDL Import]  ERROR: Invalid input tensor dimension, aborting -- [tidl_import_core.cpp, 2653]
[TIDL Import]  ERROR: Network Optimization failed - Failed in function: TIDL_runtimesOptimizeNet -- [tidl_runtimes_import_common.cpp, 1287]
[TIDL Import] [PARSER] ERROR:  - Failed in function: TIDL_computeImportFunc -- [tidl_onnxRtImport_EP.cpp, 2379]

我想恒定的输入 si 导致了这个错误,但我不知道如何解决它。
可以帮帮我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家工程师目前已离职、将在他们回来后立即作出响应。 感谢您的耐心!

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ghassen、

    您能否分享您如何运行此工具 (OSRT 或 TIDLRT) 以及配置文件、型号和 tidl-tools 版本? 您是否已正确设置自定义层标志、并且在 OSRT 中是否也正确设置?  

    此致、

    Christina