This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:OS02C10 摄像头传感器驱动程序

Guru**** 2472460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529748/am62a3-driver-for-os02c10-camera-sensor

器件型号:AM62A3

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在基于开发摄像头模块 AM62A32AOMHIAMBR 和正在使用 OS02C10 图像传感器。

在尝试集成该传感器的驱动程序时、我们无法在 SDK 中找到现有的受支持的驱动程序。 我们联系了摄像头模块供应商、但他们建议我们寻求平台提供商的驱动程序集成支持。

我们使用的是 适用于边缘 AI 的 Linux SDK、版本 09.01.00.07 、并感谢您在此平台上获得或集成 OS02C10 摄像头驱动程序的指导或支持。

期待您的帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有用于 OS02C10 的 Linux 驱动程序。 我的驱动程序开发建议如下:

    1.查看 SDK 中的现有传感器驱动程序,在 drivers/media/i2c 下,获取 V4L2 兼容驱动程序模板。 尤其是您可以查看 OmniVision 传感器驱动程序、例如 ovxxxx.c

    2.联系 Ominivision 获取您要使用的特定传感器的寄存器设置。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的意见。

    我们目前正在与 OmniVision 合作、他们分享了 OS02C10 传感器的完整寄存器设置文档。 作为集成流程的一部分、我们要求他们建议、我们 SDK 中现有的哪一个 OV 系列传感器驱动器与 OS02C10 最匹配。 我们的目标是以这样的驱动程序为基础、尽可能减少开发工作量并加快初始启动速度。

    然而、他们的回应是、以下所列传感器要么是非常旧的、可能是 EOL 零件、要么属于不同的细分市场:

    TI SDK 中现有的 OV 系列传感器驱动程序:

    ov02a10.c ov13b10.c ov2659.c  ov2740.c ov5647.c ov5675.c ov6650.c ov7670.c   ov8856.c ov9640.c  
    ov08d10.c ov2312.c  ov2680.c ov5640.c ov5648.c  ov5693.c ov7251.c ov772x.c ov8865.c ov9650.c   
    ov13858.c ov2640.c ov2685.c ov5645.c    ov5670.c ov5695.c ov7640.c ov7740.c ov9282.c ov9734.c     

    我正在考虑将该ov02a10.c驱动程序用作定制驱动程序开发的参考基础、因为它似乎在相同的分辨率范围内、并且可能具有相同的结构相似性。

    您对这种方法有任何意见或建议吗?

    在这个驱动程序的开发阶段、我们可以获得 TI 提供的任何帮助或技术审查吗?

    此致、
    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    但是、他们的回答是、下面列出的传感器要么非常旧、可能是 EOL 部件、要么属于不同的细分市场:

    然后、我建议查看一个相对较新的驱动程序来了解 V4L2 框架 API。 IMX728 驱动程序可以作为 API 的良好参考。 您可以按照示例驱动程序写入 V4L2 所需的必要 API 函数、然后只需填写 OS02C10 寄存器设置。

    在该驱动程序的开发阶段、我们是否可以获得 TI 提供的任何帮助或技术审查?

    很遗憾、我们不提供驾驶员评估支持。  

    此致、

    建中