This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:McASP 音频 3A 算法

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527501/tda4vm-mcasp-audio-3a-algorithm

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好 TI 专家

SDK 0806

我目前正在 C6X_2 中使用 McASP。 我想询问 TI 专家、他们是否可以推荐 C6X_2?中使用的音频 3A 算法的任何应用案例

此致
Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    您能否发送您所参考的文档?

    3A 算法(关于音频)请参阅:

    • 回声消除 (AEC)
    • 背景噪音抑制 (ANS)
    • 自动增益控制 (AGC)

    这三个参数都用于提高音频质量。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    我没有任何参考文档。 目前、在 c66x 中、McASP0 连接到麦克风、McASP1 连接到扬声器。

    当麦克风的数据发送到扬声器时、扬声器会将参考信号返回到 DSP。
    但是、根据当前测试、存在回波。
    我想问是否有任何相关的回波消除案例可应用于 c66x?

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    您是否希望为 C66X 提供回声消除的演示/源代码?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    您是否要求提供用于 C66X 回声消除的演示/源代码?

    是的

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    我们没有适用于 TDA4VM 的 C66x 音频应用程序的演示/源代码。

    此致、
    Jared