This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:与 TDA4VM (SDK10) 相比、C7x_1 上 TDA4 入门级 J722S (SDK11) TIDL 节点的模型推理存储器使用量是否有所减少?

Guru**** 2472480 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528972/tda4ven-q1-does-the-model-inference-memory-usage-of-the-tda4-entry-level-j722s-sdk11-tidl-node-on-c7x_1-decrease-compared-to-tda4vm-sdk10

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:TI

 最近、我测试了 TDA4 入门级 SDK11 (J722S)、发现与 TDA4VM SDK10 相比、C7x_1 内核上 TIDL 模型推理的内存使用量显著减少。 这是否是由于优化造成的? 下面是我在两个平台之间的数据比较:TDA4VM c7x_1 CPU 21M .TDA4 Entry c7x_1 CPU 4.48M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q:

    是的、11.0 SDK 版本还包含一些 TIDL 优化和 C7x/MMA 代码更新、这些更新也会导致更改。 您是否看到 J722S 的 SDK 10 和 SDK 11 之间有区别? 还是将 SDK 10 和 SDK 11 用于 J7ES (TDA4VM)?  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 SDK10 上、我们仅对 TIDL 进行了性能测试、并未深入研究特定的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q:  

    您无法将两个不同版本的 SDK 与两个不同的器件进行比较、因为 J722S 和 J7E2(也称为 TDA4VM)具有不同的规格。 我建议使用 TIDL 11.0 检查 J7E2/TDA4VM、并查看是否有变化。

    此外、您无需深入了解代码。 11.0 SDK 包含有关可影响 TIDL 的 C7x/MMA 的更新。   

    此致、

    Christina