This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV:GPMC_WAIT0/GPIO0_37/MUX 引脚编号:w19 连接。

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530897/am6442-am6442bsdghaalv-gpmc_wait0-gpio0_37-mux-pin-no-w19-connectivity

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在 其中一个设计中使用 AM6442BSDGHAALV、我们想知道引脚编号:w19、引脚名称:GPMC0_WAIT0/GPIO0_37/MUX 是否应保持未连接状态或连接到特定的电压?

因为在我们的设计中、启动后不使用 GPMC 接口。

如果 PIN 号:w19 可以悬空、请您提供您的想法?

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath G、

    如果在引导期间和/或之后(OS 等)使用 GPMC 接口、建议在靠近所连接存储器的位置提供一个上拉电阻(常用值 4.7kΩ 或<xmt-block1> 10kΩ</xmt-block>)。 10kΩ。

    如果从未使用 GPMC 或所连接的存储器未提供 WAIT0 信号、 仍建议添加上拉电阻、但可能会更弱/更高千欧姆。

    如果从未使用 GPMC、则 仅当该引脚多路复用至 GPIO0_37 作为输入并尽早在 SW 中启用上拉电阻时、才可以将其保持悬空(不建议这么做)。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Stan