This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:"J722s 没有 displaym2m 节点。 我们如何高效地将 YuYV 转换为 NV12?

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530840/tda4ven-q1-j722s-does-not-have-a-displaym2m-node-how-can-we-efficiently-convert-yuyv-to-nv12

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好:TI

在 J722s SDK11 上、没有 displaym2m 节点。 我们需要将来自摄像机的 YuYV 图像转换为 NV12 格式、并将其输入到缩放器节点 (MSC) 中。 TI 是否在 J722S SDK11 上有可替换节点? 如果不是、如何实现 YuYV 到 NV12 的转换、提高效率、降低资源和 CPU 消耗、缩短处理时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有 2 个选项、

    1.如果您能够将摄像机配置为发送 UYVY、则可以使用 LDC_NODE 将 UYVY 的颜色转换为 NV12。

    2.有一个 tiovx 节点 tivxDLColorConvertArmv8Node () 在 a72/A53 中运行,它使用 ARM neon 指令执行转换。
      该内核在 edgeai-tiovx-kernels 中定义。

    此致、
    Gokul