This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:使用 GStreamer 混合多个视频

Guru**** 2472540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524684/tda4ah-q1-mixing-multiple-videos-using-gstreamer

器件型号:TDA4AH-Q1

工具/软件:

我们尝试使用 gstreamer 混合多个视频。 按照 vision_apps 中的 Multicam_codec 示例操作、并希望使用一个接收器和多个源、以便我们可以获得混合视频输出。 您能否支持使用 gstreamer 获取马赛克视频输出? 请提供使用 gstreamer 组合视频的示例代码(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    一种方法是在 vision_apps 中使用马赛克节点来组合多个图像并将其作为一个分配给编解码器、这样您就可以在另一个线程中跟踪、

    我正在邀请 gstreamer 专家对 gstreamer 插件中的可能性进行评论。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    有一个名为 tiovxmosaic 的 GStreamer 插件、其作用是: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/wiki/tiovxmosaic 

    可在以下位置找到示例数据流和流水线: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69a/latest/exports/edgeai-docs/common/edgeai_dataflows.html 

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared McArthur、感谢您的答复。 我已经跟着例子,但我仍然有问题。 发布详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多详细信息:  

    我想在 C 代码中将两个以上的视频源(尝试使用静态图形,jpg 和 appsrc)与 gstreamer 混合。 当我尝试使用 Linux shell 命令混合视频 ( jpg、静态模式和 appsrc ) 时,我能够得到一个混合的输出视频。 已执行以下命令:

    ST-launch-1.0 -e 合成器名称=MIX SINK_0::xpos=0 SINK_0:::ypos=0 SINK_1::xpos=320 SINK_1:::ypos=0 SINK_2:::xpos=0 SINK_2:::ypos=240 SINK_3:::xpos=320 SINK_3:::::ypos=240! 视频转换! v4l2h264enc! h264parse! mp4mux! filesink location=mixed_video.mp4 videotestsrc pattern=0! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_0 videotestsrc pattern=1! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_1 videotestsrc pattern=2! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_2 videotestsrc pattern=3! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! MIX.SINK_3

    gst-launch-1.0 -e 合成器名称=MIX SINK_0::xpos=0 SINK_0:::ypos=0 SINK_1::xpos=320 SINK_1:::ypos=0 SINK_2:::xpos=0 SINK_2::::ypos=240 SINK_3:::xpos=320 SINK_3:::::ypos=240! 视频转换! v4l2h264enc! h264parse! mp4mux! filesink location=mixed_video.mp4 uridecodebin uri=file://www./opt/vision_apps/image.jpg 视频刻度! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! 想象中的微风! mix.sink_0 videotestsrc pattern=1! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_1 videotestsrc pattern=2! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_2 videotestsrc pattern=3! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! MIX.SINK_3

    gst-launch-1.0 -e 合成器名称=MIX SINK_0::xpos=0 SINK_0:::ypos=0 SINK_1::xpos=320 SINK_1:::ypos=0 SINK_2:::xpos=0 SINK_2::::ypos=240 SINK_3:::xpos=320 SINK_3:::::ypos=240! 视频转换! v4l2h264enc! h264parse! mp4mux! filesink location=mixed_video.mp4 filesrc location=image.jpg! 视频刻度! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! 想象中的微风! mix.sink_0 videotestsrc pattern=1! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_1 videotestsrc pattern=2! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! mix.sink_2 videotestsrc pattern=3! 视频/x-RAW、宽度=320、高度=240! MIX.SINK_3

    当我尝试使用 linux-RTOS SDK 9.02 中 vision_apps 中可用的多 AM 编解码器示例应用代码、使用 TI 提供的包装器函数使用 gstreamer 混合视频时、我收到了一个错误“ gst_wrapper:myAppSrc 不是 AppSrc 元素“

    代码片段、附加了执行日志。  请支持使用 gstreamer 混合视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    看起来您使用的是合成器而不是 appsrc。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared McArthur、

    我正在使用合成器来混合多个 视频源(尝试使用静态模式,jpg 文件作为源)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    是的,但看起来你正在检查合成器是否是一个 appsrc ,它是一个合成器,而不是一个 appsrc。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared McArthur、

    我想混合多个视频输入的目的,我使用了合成器与 appsrc。 请建议使用合适的命令选项来混合来自 不同源的视频并使用 TDA4H 中的 h264 对混合视频进行编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    您可以使用 tiovxmosaic 插件。

    如果流水线在命令行中工作、则在 C 代码中工作。 您只是检查的是错误值、这会导致 C 代码失败。

    此致、
    Jared