This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:KSZ9031RNX

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533496/am3352-ksz9031rnx

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好:  

我使用的是 Am3352 的服装板。 我将 KSZ9031RNX 用于 PHY。 我尝试了一切来建立链路(验证重置,设置延迟,删除可计算性行,检查设备树)。  

仍然获得此消息:  

root@tux-yocto:~# ifconfig
eth0:标志=4099 MTU 1500
以太网 14:7f:0f:9c:27:D8 txqueueelen 1000(以太网)
RX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 0 字节 0 (0.0 B)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

Lo:旗帜=73 MTU 65536
INET 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0
inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueueelen 1000(本地环回)
RX 数据包 82 字节 6220 (6.0KiB)
RX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 帧 0
TX 数据包 82 字节 6220 (6.0KiB)
TX 错误 0 丢弃 0 溢出 0 载波 0 冲突 0

root@tux-yocto:~#
root@tux-yocto:~#
root@tux-yocto:~#
root@tux-yocto:~#
root@tux-yocto:~#
root@tux-yocto:~# dmesg |grep phy -i
[ 0.000000]在物理 CPU 0x0 上引导 Linux
[ 3.509888] Micrel KSZ9031 千兆位 PHY:4a101000.MDIO:00 探测失败、并出现错误–5
[ 3.510021] davinci_mdio 4a101000.mdio:phy[0]:器件 4a101000.mdio:00、驱动程序 Micrel KSZ9031 千兆位 PHY
[ 3.536199] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:未找到 VCC、使用虚拟稳压器
[ 3.536668] am335x-phy-driver 47401300.usb-phy:虚拟电源不允许用于独占请求
[ 3.555418]使用虚拟稳压器时、未找到 am335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:电源 VCC
[ 3.555830] am335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:虚拟电源不允许用于独占请求
[ 24.059712]通用 PHY 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序 (MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00、IRQ=POLL)


:~# ethtool eth0
eth0 设置:
支持的端口:[ TP mii ]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT/Half 100BaseT/Full
1000BaseT/Half 1000BaseT/Full
支持的暂停帧使用:对称仅接收
支持自动协商:可以
支持的 FEC 模式:未报告
广播的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT/Half 100BaseT/Full
1000BaseT/Half 1000BaseT/Full
广播的暂停帧使用:否
广播的自动协商:是
广播 FEC 模式:未报告
速度:未知!
双工:未知! (255)
自动协商:打开
master-slave cfg:首选从器件
主从状态:未知
端口:mii
PHYAD:0
收发器:外部
支持唤醒:d.
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)

检测到链路:否

我的设备树:

我的电路:  

有什么想法??