This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:在启用 SD 卡引导的情况下、通过 U-Boot 刷写 TDA4AL EVM 引导加载程序和应用程序映像

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532862/tda4al-q1-flashing-tda4al-evm-bootloader-and-application-images-via-u-boot-with-sd-card-boot-enabled

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

我使用的是可引导 SD 卡的 TDA4AL EVM 板。 我想理解是否有任何可能性,我可以保持 SD 卡 永久 连接到板,并刷新我的引导和应用程序,而不是每次移除 SD 卡. 是否有任何工具可用于此流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkee、

    一种选择是将以太网电缆连接到电路板并通过以太网刷写到 SD 卡。

    此致

    Gokul