This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在应用程序中动态分区 NVMe SSD

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532679/tda4vh-q1-paritioning-an-nvme-ssd-dynamically-in-app

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

Linux + RTOS SDK v11。

我正在寻找方法、以便对插入 EVM 的 NVMe SSD 进行动态分区。 我正在研究,并发现了关于 libparted。 我可以在 SDK 的 targetfs 文件夹中看到该库、但找不到其头文件“parted.h"。“。

请建议如何实现这一点。 我知道的一种方法是使用带有 parted 和 fdisk 等工具的 system() 调用、但我想避免使用 system()。  

谢谢。此致、
Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    文件系统是使用 Yocto 创建的。 如果有可调用的 Yocto 配方、您可以使用 Yocto 进行构建并集成到文件系统中。

    此致、

    Takuma