工具/软件:
使用 am62a 点亮摄像头。 现在我可以在配置 1920*1536@60fps raw12 数据类型的 Imx623 上亮起。
但当我切换到其他摄像机 OV0X3C 与 1920*1280@60fps raw12。 现在视频无法亮起。
为了验证问题、我将 UB953 设置为使 953 输出具有 1920*1280 原始色条。 格斯特拉默无法工作。
但当我使用以下脚本打开应用时、 结果如下:
但由于颜色是 1920*1280。 视频显示如下:屏幕上仅显示半个视频。 这意味着视频可以正确发送。 且 SOC 设置不正确 
你能帮助分析什么问题在格斯特拉默和 v4l2。 非常感谢