This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:日期、当前时间(以毫秒为单位)、摄像头名称的 GStreamer 流式视频覆盖

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520800/sk-am62a-lp-gstreamer-streaming-video-overlay-for-date-current-time-with-milliseconds-camera-name

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

大家好:

我已经尝试了几天来提出一个解决方案来添加日期、时间和相机名称作为视频流的叠加。 这似乎是添加“clockoverlay"和“和“textoverlay" gstreamer“ gstreamer 插件到我的管道会做的把戏 ,但它把我的帧速率从~15 下降到~3 FPS。 它似乎通过减小字体大小更好,但小于 10 字体大小/像素开始是一个对普通用户的 eyechart 测试. 由于使用 strftime() 函数、clockoverlay 也不会显示毫秒。 我认为这些插件也创建了一个瓶颈,因为它们使用库 pango 应用覆盖。 我已经尝试使用 OTB 字体来查看它是否可以提高性能、但这并没有明显的帮助。 几十毫秒的分辨率将是满足我的要求的可行解决方案。

是否有人知道将此信息添加/叠加到视频流中的更好方法?

谢谢您、

Steve T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对延迟深表歉意。

    您在管道中的哪个位置尝试添加这些元素以嵌入日期和时间? 它的位置也可能会导致延迟、因为这些是软件插件、并且基于软件和硬件的插件之间的切换可能会增加一些延迟、因此会出现帧丢弃。  

    请与我们分享渠道。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    “对不起,我不知道该怎么办。“ 另外、我应该提到的是、这是使用 SDK-10.1 的下面的流水线:

    gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf-import device=/dev/video3 ! video/x-bayer, width=2600, height=1952, format=grbg10, framerate=45/1 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_ONSEMI_AR0521 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_viss_GRBG_10b_2600x1952.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_2a_GRBG_10b_2600x1952.bin format-msb=9 sink_0::pool-size=8 src_0::pool-size=8 ! queue ! textoverlay halignment=right valignment=bottom shaded-background=false shaded-background=true draw-outline=false draw-shadow=false font-desc="Mono, 10" text="CAM2-UpperLeft" ! queue ! clockoverlay halignment=left valignment=bottom shaded-background=false shaded-background=true draw-outline=false draw-shadow=false time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Mono, 10" ! queue ! v4l2h264enc extra-controls=controls,h264_i_frame_period=45,prepend_sps_and_pps_to_idr=1,video_gop_size=45 ! mpegtsmux ! udpsink host=xxx.xxx.xxx.xxx port=550xx

    我可以看到使用 TI 跟踪器 python 脚本(上面的命令中添加了调试环境变量)、当 FPS 降至~35 时、tiovxisp0 元素中的延迟增加约 10(即~77)。 没有纹波覆盖层和时钟覆盖层元素的延迟要低得多 (~20),但似乎这是 Tracers 报告延迟的地方,即使它实际上是由这些其他流水线插件/元素引起的。

    谢谢您、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您能否分享示踪剂屏幕截图以了解正在运行的管道的 FPS 和延迟方面。

    此外、您是否可以将摄像头配置为较低的分辨率并查看行为是否发生变化?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是   上面提供的 gstreamer 流水线的跟踪器、接近 45 FPS:

    如果没有覆盖层、我可以看到恒定的 45FPS、tiovxisp 的延迟数字要低得多:

    以下是 gstreamer 管道中的跟踪器、两个覆盖层的字体大小均从 10 更改为 16:

    我目前不能轻易地更改到其他分辨率、因为这将涉及一些驱动程序工作、不管怎样、我都需要它才能用于此分辨率。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对延迟深表歉意。

    我已将您的查询转递给我们的专家、他不在办公室。 请留出一两天时间来回复在流水线中添加叠加组件时 tiovxisp 延迟为何不同的原因。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我尝试了叠加时间、然后使用 8M@30fps 摄像头流式传输到显示器、但没有看到任何 fps 帧率下降:

    GST_DEBUG_FILE=/run/trace.log GST_DEBUG_NO_COLOR=1 GST_DEBUG="GST_TRACER:7" GST_TRACERS="latency(flags=element)" \
    gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video-imx728-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=3856, height=2176, format=rggb12, framerate=30/1 ! \
    tiovxisp sink_0::pool-size=2 sink_0::device=/dev/v4l-imx728-subdev0 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX728_UB971_D3 \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx728/wdr/dcc_viss_wdr.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx728/wdr/dcc_2a_wdr.bin format-msb=11 wdr-enabled=true ! \
    queue ! video/x-raw, format=NV12 ! tiovxmultiscaler target=0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080 ! queue ! \
    mosaic_0. tiovxmosaic name=mosaic_0 target=1 src::pool-size=2 sink_0::startx="<200>" sink_0::starty="<0>" sink_0::widths="<1520>" sink_0::heights="<850>" ! \
    video/x-raw,format=NV12, width=1920, height=1080 ! queue ! \
    textoverlay halignment=right valignment=bottom shaded-background=false \
    shaded-background=true draw-outline=false draw-shadow=false font-desc="Mono, 10" \
    text="CAM2-UpperLeft" ! queue ! \
    clockoverlay halignment=left valignment=bottom shaded-background=false shaded-background=true \
    draw-outline=false draw-shadow=false time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Mono, 10" ! queue ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false skip-vsync=true

    您是否可以尝试流式传输到显示器、而不是通过以太网进行编码和发送? 这可以帮助我们确定瓶颈所在。

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    感谢您对此进行研究。 我运行了以下命令,排除了马赛克,因为我不确定它到底是什么或如何使用它(让我知道,如果你想我尝试它,也许提供 gstreamer 命令,请):

    GST_DEBUG_FILE=/run/trace.log GST_DEBUG_NO_COLOR=1 GST_DEBUG="GST_TRACER:7" GST_TRACERS="latency(flags=element)" gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf-import device=/dev/video3 ! video/x-bayer, width=2600, height=1952, format=grbg10, framerate=45/1 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_ONSEMI_AR0521 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_viss_GRBG_10b_2600x1952.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_2a_GRBG_10b_2600x1952.bin format-msb=9 sink_0::pool-size=8 src_0::pool-size=8 ! tiovxmultiscaler target=0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1600, height=900 ! queue ! textoverlay halignment=right valignment=bottom shaded-background=false shaded-background=true draw-outline=false draw-shadow=false font-desc="Mono, 10" text="CAM2-UpperLeft" ! queue ! clockoverlay halignment=left valignment=bottom shaded-background=false shaded-background=true draw-outline=false draw-shadow=false time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Mono, 10" ! queue ! kmssink driver-name=tidss sync=false skip-vsync=true

    我的显示器原始分辨率为 1600x900。 以下 是运行上述命令的示踪剂:

    下面是使用 fakesink 而非 kmssink 和上面但不带 tiovxmultiscaler 的命令的跟踪器结果:

    谢谢您、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    多尺度可能是瓶颈。 您能再尝试两件事吗?

    1.在 tiovxmultiscaler 之前添加一个“队列“元素

    2. 保留 tiovxmultiscaler 并使用 fakesink

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    根据您的请求:

    1. 在 tiovxmultiscaler
    之前添加一个“队列“元素

    2.  保留 tiovxmultiscaler 并使用 fakesink

    我发现 tiovxisp 没有更高的延迟、我 使用以 1920x1200 运行的不同图像传感器尝试这种情况。 这种大小的分辨率是否是影响延迟的重要因素?

    谢谢您、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    这个大小的分辨率是否是造成延迟的重要因素?

    是的、可以。  

    具有 fakesink(使用和不使用 tiovxmultiscaler)的测试结果表明、多标量可能是瓶颈。 您能否尝试我在以下主题中提供的补丁?

    AM62A7-Q1:3840x2160:无法以 30fps 的速率运行使用 VISS 和 LDC 的 VPAC — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    请在上述主题的以下帖子中找到该补丁:

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是应用补丁并使用 tiovxmultiscaler 后的一些跟踪器结果:

    1.使用 fakesink

    2.使用 kmssink 代替 fakesink

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    使用 fakesink 可显示 45fps、这意味着多标量贴片会有所帮助。

    您能否共享使用 kmssink 的管道?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我用于 kmssink 的流水线:

    gst_debug_file=/run/trace.log gst_debug_no_color=1 gst_debug=“gst_Tracer:7" gst_tracers"“ gst_tracers" delay“ delay (flags=element)“ gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf-import device=/dev/video3! 视频/x-Bayer、宽度=2600、高度=1952、格式=grbg10、帧速率=45/1! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_ONSEMI_AR0521 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_viss_GRBG_10b_2600x1952.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_2a_GRBG_10b_2600x1952.bin format-msb=9 sink_0:::pool-size=8 src_0::pool-size=8! 排队! tiovxmultiscaler target=0! video/x-raw、格式=NV12、宽度=1600、高度=900! 排队! Textoverlay halignd=right valignd=bottom shading-background=false shading-background=true drap-outline=false drap-shadow=false font-desc=“mono, 10“ text=“CAM2-UpperLeft"!“! 排队! clockoverlay halignment=左值装饰=底部阴影背景=false 阴影背景=true drain-outline=false drain-shading=false time-format=“%D %H:%M:%S“ font-desc=“单色、10“! 排队! kmssink driver-name=tidss sync=false skip-vsync=true

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到一封电子邮件,当我发布了上述回复,我已经遇到了一些问题,登录和发布今天... 发布此文章是为了查看这次是否通过系统、并向线程发送更新的通知/电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您的显示屏是否支持 45fps?

    如果删除文本覆盖层和时钟覆盖层、该怎么办? 这会使帧率达到 45 吗?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    显示原始分辨率以 60 Hz 运行。 它似乎能尽可能支持 45 Hz 的视频流。 移除纹理覆盖层和时钟覆盖层会产生以下示踪剂:

    下面是我使用的流水线:

    GST_DEBUG_FILE=/run/trace.log GST_DEBUG_NO_COLOR=1 GST_DEBUG="GST_TRACER:7" GST_TRACERS="latency(flags=element)" gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf-import device=/dev/video3 ! video/x-bayer, width=2600, height=1952, format=grbg10, framerate=45/1 ! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev2 sensor-name=SENSOR_ONSEMI_AR0521 dcc-isp-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_viss_GRBG_10b_2600x1952.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ar0521/linear/dcc_2a_GRBG_10b_2600x1952.bin format-msb=9 sink_0::pool-size=8 src_0::pool-size=8 ! queue ! tiovxmultiscaler target=0 ! video/x-raw, format=NV12, width=1600, height=900 ! queue ! kmssink driver-name=tidss sync=false skip-vsync=true  

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    好的。 这 与您的原始问题类似:

    好像在我的管道中添加了“clockoverlay"和“和“textoverlay" gstreamer“ gstreamer 插件会有诀窍,但它把我的帧速率从~15 下降到 ~3 FPS。 [/报价]

    现在,随着“ clockoverlay“和“textoverlay",“, fps 从 45 下降到 30。

    我认为这些是通用 GStreamer 问题。 您可能需要为这些覆盖层实施某种加速 GStreamer 插件。 通过快速搜索找到了如下所示的内容: https://shop.ridgerun.com/products/gstreamer-fast-text-graphics-overlay-1?variant=16668448751687

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、建中、

    您是否能够提供有关为什么在跟踪器报告中的流水线 tiovxisop 部分而不是叠加部分中报告延迟的任何见解?

    我曾查看过 RidgeRun 插件、但它似乎不支持时间(以毫秒为单位)。 我一直在 尝试使用自定义 gstreamer 应用程序 、该应用程序使用 textoverlay 插件以当前日期和时间更新文本参数(在从身份插件回调期间)、但 textoverlay 与其他两个插件的覆盖方式非常相似、并且仍然可以在跟踪器的 tiovxisp 中观察到一些帧下降和较高的延迟。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您是否能够提供任何见解、说明为什么在跟踪器报告中的流水线 tiovxisop 部分而不是覆盖层中报告延迟?

    我也有这个问题。 我不完全了解 GStreamer 如何计算每个元素的延迟。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    我一直在努力、以期在这里使用 gstreamer 叠加插件为延迟和丢弃帧提供良好的解决方案。 我发现、减小覆盖框的大小(即用于缩短长度的字符数,用于高度的字体大小)可以大大减少延迟。 我可以得到大约 55 个开始的延迟(尽管我看到它在运行时增加到 68 个、然后开始每次下降~1/100)、使用“Mono、8px“字体在文本字符串中总共使用 24 个字符。 我认为这基本上是此配置不丢弃帧的限制。 如果我使用的文本字符串具有相同的字体和大小、但总共只有 19 个字符、则延迟约为 16-18。  不幸的是, 当使用完整的日期和时间格式(即 YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MM 是 22 个字符)时,这只留下几个字符来表示相机名称,因此,似乎有必要在那里找到一个平衡,以减少日期/时间戳,以便以我想要的方式使用 textoverlay 插件。

    我使用 gstreamer 应用更新每一帧的 textoverlay 插件文本字段、以获得我所需的毫秒级分辨率功能  、但我怀疑在使用带有 GST 启动管道的时钟覆盖时、上述字符大小和长度影响/限制适用于某些配置、尤其是另外使用其“文本“元素属性时。

    根据一些额外的研究,在我看来, 延迟 可能与 Pango 的内存管理、图像分辨率大小和文本有关,以高效地渲染 CPU 缓存中的所有配件,以便尽快处理。 如果可能、请更正或阐明该理论。

    我从另一家公司的产品中找到了这个解决方案、该产品使用定制叠加插件来与片上 GPU 交互、因此它可能并不高度适用于 AM62Ax(但或许对于其他 TI 处理器来说,这很有意义)。

    https://github.com/Freescale/gstreamer-imx/pull/147


    是否有类似 TI 希望提供的解决方案?

    此致、
    Steve T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您分享其他信息。 TI 不太可能提供您提到的客户插件等产品。

    此致、

    建中