This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:由 SDK 完成的时钟配置

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532466/am623-clock-configuration-done-by-sdk

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

根据时钟树工具、默认情况下已配置所有 PLL 和分频器。
例如、下面是 PLL0。

我的客户询问谁会在 SDK 中配置这些设置。
ROM 代码、系统固件、U-boot、kernel(驱动程序)还是 els?

他们希望更改这些默认值以外的一些时钟设置。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 代码将仅设置从指定接口引导器件所需的 PLL
    然后、根据使用的软件、SBL 将配置时钟、或配置 SPL 和 Uboot 的组合。

    所有用户对时钟设置的更改都应通过系统固件应用。