This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:EPWM 功能时钟

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532472/am623-epwm-functional-clock

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、

根据原始线程中的答案、EPWM 工作时钟为 500MHz。
但最新的时钟树工具显示为 250MHz (MAIN_SYSCLK0 除以 2)。

我想时钟树是正确的、上一个答案只是意味着
“ EPWM 的设计和验证使 MAIN_SYSCLK0=SYSCLK0 正常运行 500MHz、EPWM fclk 为 250MHz (MAIN_SYSCLK0 除以 2)“。
对吧?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  MAIN_SYSCLK0 = 500MHz、EPWM fclk = 250MHz、因为 MAIN_SYSCLK0 进行 2 分频。