This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否可以读取电子保险丝来进行芯片识别?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532648/tms320c6678-is-there-efuse-can-be-read-out-for-chip-identification

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

亲爱的 champ、  

客户正在使用 TMS320C678ACYPA25、但看到同一器件只能在 1GHz 下运行、但在 1.25Ghz 时失败。  

客户希望了解是否可以读取任何寄存器或电子保险丝、以确保芯片/芯片实际上为 1.25Ghz 版本。  

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件数据表中定义了该寄存器:

    他们应该比较可正常工作的系统和不可正常工作的系统、以确保实际在出厂时对其进行了编程。

    此致、
    Kyle