This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62_SDK

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532488/am62l-processor-sdk-am62_sdk

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我尝试刷写 A62 处理器、但由于二进制文件不存在、因此收到错误消息。 我下载了正确的 MCU_SDK、但文件不存在。  

该错误出现在以下行中:

--file=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0

“sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs"文件“文件不在目录中。

我是否必须自己构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    在刷写 SoC 之前、您需要先构建二进制文件。 该二进制文件不存在于 SDK 中。

    此致、

    Tushar