This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:或 TMS320VC5517 系列

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532849/tms320vc5509a-or-tms320vc5517-series

部件号:TMS320VC5509A

工具/软件:

有关 TMS320VC5509AJH 或 TMS320VC5517 DSP、并想询问用于保护这些器件上 JTAG 接口的可用选项。

  • 是否有办法保护 这些 DSP 上的 JTAG 引脚以防止未经授权的访问?
  • 能否通过软件寄存器 或任何配置设置来禁用 JTAG 接口?
  • 这些器件是否支持 JTAGLOCK 功能 或任何类似的机制来限制或锁定 JTAG 访问?
  • 是否有任何 可用于有效保护 JTAG 接口的推荐方法或外部硬件解决方案(例如支持 IC 或电路)?

非常感谢您可以提供的有关保护 JTAG 接口的最佳实践的任何指导或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinu:

    JTAG 必须被 ROM 代码阻止/禁用。 使用当前的 ROM 代码时、任何 C55xx 器件都不能阻止/禁用 JTAG。 我们制造的唯一阻止 JTAG 的器件是 C5535S(C5535 的安全版本)。 该协议已不再可用。 我可以想到的一点是、不要在定制电路板上物理连接到 JTAG 接口。 因为 JTAG 焊球隐藏在 DSP 下方。 它们很难被利用。

    此致、

    Ming