This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:4GPIB EMIF 的引导问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528536/am5728-booting-issue-with-4gib-emif

器件型号:AM5728

工具/软件:

您好、

之前、我使用 EMIF 工具指南中提供的内容编译了 SDK 5.03 中的 uboot 并支持 4GIB EMIF、并向我的 board.c 文件和 evm.h 文件添加了必要的更改

board.c-

const struct dmm_lisa_map_regs beagle_x15_lisa_regs = {
    .dmm_lisa_map_0 = 0x00000000,
    .dmm_lisa_map_1 = 0x00000000,
    .dmm_lisa_map_2 = 0x80740300,
    .dmm_lisa_map_3 = 0xFF020100,
    .is_ma_present = 0x1
};

int dram_init_banksize(void)
{
    u64 ram_size;
    ram_size = 0x100000000;
    gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
    gd->bd->bi_dram[0].size = get_effective_memsize();
    if (ram_size > CONFIG_MAX_MEM_MAPPED) {
    gd->bd->bi_dram[1].start = 0x200000000;
    gd->bd->bi_dram[1].size = ram_size - CONFIG_MAX_MEM_MAPPED;
    }
    return 0;
}

evm.h

#define CONFIG_VERY_BIG_RAM
#define CONFIG_MAX_MEM_MAPPED 0x80000000

#define CONFIG_PHYS_64BIT 

随着上述更改,我的电路板用于引导与 SDK5.03 uboot ,现在我尝试使相同的发生在 SDK 9.02 版本,它不起作用.


我注意到 config_phys_64bit 已添加在配置中、因此我在 evm.h 中跳过了它并进行了其他更改、但在编译期间、我遇到了以下错误

board/ti/am57xx/board.c: In function ‘dram_init_banksize’:
board/ti/am57xx/board.c:757:36: error: ‘CONFIG_SYS_SDRAM_BASE’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘CONFIG_SYS_SRAM_BASE’?
  757 |         gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
      |                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      |                                    CONFIG_SYS_SRAM_BASE
board/ti/am57xx/board.c:757:36: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
board/ti/am57xx/board.c:760:36: warning: unsigned conversion from ‘long long int’ to ‘phys_addr_t’ {aka ‘long unsigned int’} changes value from ‘8589934592’ to ‘0’ [-Woverflow]
  760 |         gd->bd->bi_dram[1].start = 0x200000000;
      |                                    ^~~~~~~~~~~
At top level:
board/ti/am57xx/board.c:1618:12: warning: ‘board_bootmode_has_emmc’ defined but not used [-Wunused-function]
 1618 | static int board_bootmode_has_emmc(void)
      |            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:257: board/ti/am57xx/board.o] 

我来注释掉 int dram_init_banksize (void) 一节从 board.c 编译我的 u-boot.img 和 MLO、但电路板仅使用 2gib 部分启动、如下所示  


U-Boot SPL 2023.04-dirty (Jun 17 2025 - 19:24:32 +0530)                         
DRA752-GP ES2.0                                                                 
Trying to boot from MMC1                                                        
Loading Environment from FAT... *** Error - No Valid Environment Area found     
*** Warning - bad env area, using default environment                           
                                                                                
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
                                                                                
                                                                                
                                                                                
U-Boot 2023.04-dirty (Jun 17 2025 - 19:24:32 +0530)                             
                                                                                
CPU  : DRA752-GP ES2.0                                                          
Model: FA SBC5728                                                               
Board: FA SBC 5728                                                              
DRAM:  2 GiB                                                                    
Core:  65 devices, 21 uclasses, devicetree: separate                            
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1                                           
Loading Environment from FAT... *** Error - No Valid Environment Area found     
*** Warning - bad env area, using default environment                           
                                                                                
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
                                                                                
Net:   eth2: ethernet@48484000                                                  
Hit any key to stop autoboot:  0                                                
switch to partitions #0, OK                                                     
mmc0 is current device                                                          
SD/MMC found on device 0                                                        
4035072 bytes read in 200 ms (19.2 MiB/s)                                       
100159 bytes read in 29 ms (3.3 MiB/s)                                          
Working FDT set to 88000000                                                     
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3d9200 ]                               
Working FDT set to 88000000                                                     
OK                                                                              
Working FDT set to 8fee4000                                                     
                                                                                
Starting kernel ...                                                             
                                                                                
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0                                
[    0.000000] Linux version 4.14.79-ge669d52447 (rajatrao@rajatrao) (gcc versi1
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f2] revision 2 (ARMv7), cr=30c5387d  
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code          
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache  
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: FA SBC5728                               
[    0.000000] Memory policy: Data cache

所以、如果我保留 int dram_init_banksize (void) 部分并添加 #define CONFIG_SYS_SDRAM_BASE 0x80000000 在 evm.h 中,它编译但我的主板无法启动,我只得到下面的  


U-Boot 2023.04-dirty (Jun 17 2025 - 19:32:19 +0530)                             
                                                                                
CPU  : DRA752-GP ES2.0                                                          
Model: FASBC5728                                                               
Board: FA SBC5728                                                              
DRAM:  2 GiB (effective 4GiB)                                                  


此后、电路板停止引导。
您能帮助我在 SDK 9.03 uboot 中通过 4GIB EMIF 配置启动电路板吗?

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roshan、

    我会尽力为您提供帮助、但遗憾的是、我们的 EVM 都没有 4GB DDR、因此我们无法在内部测试/验证它。

    由于这尚未针对 AM57x 进行验证、因此我们的 SDK 在技术上不支持它。  

    由于您使用的是以前的 SDK、因此我假设您遵循了以前所提到的旧线程、如下所示? 您能否确认?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/724117/linux-am5728-4gb-ddr-memory-configuration
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586776/am5728-configuring-4gb-ddr3l

    e2e.ti.com/.../am572x-ddr-memory-configuration

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625442/linux-am5728-4gb-ddr-support-u-boot-and-kernel-changes


    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、我们也这样做了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    我觉得这里的问题在于错误
     GD->BD->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
         |                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         |                                   CONFIG_SYS_SRAM_BASE
    board/ti/am57xx/board.c:757:36:注意:对于其所在的每个函数、每个未声明的标识符仅报告一次
    board/ti/am57xx/board.c:760:‘:‘:警告:将无符号转换从“long long int“更改为“mys_addr_t"{“{aka‘long unsigned int“}、将值从‘8589934592“更改为‘0“[-Woverflow]
     760 |        gd->bd->bi_dram[1].start = 0x200000000;


    将以下行输入到 board.c 文件中
    int dram_init_banksize (void)

       u64 ram_size;
       RAM_SIZE = 0x1000000000;
       GD->BD->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
       GD->BD->bi_dram[0].size = get_effective_memsize();
       if (ram_size > CONFIG_MAX_MEM_mapping){
       GD->BD->bi_dram[1].start = 0x200000000;
       GD->BD->bi_dram[1].size = ram_size - CONFIG_MAX_MEM_mapped;
       }
       返回 0;
    }

    此错误未显示在 5.03 SDK 中、但显示在 9.02 SDK 中。

    请帮助我们解决此问题、因为升级 SDK 变得很困难、因此我们无法为在 5.03 SDK 上运行且已经正常工作的 4GB EMIF 板提供固件升级

    此致、
    Roshan Rajagopal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、
    错误问题已经解决,而不是 CONFIG_SYS_SDRAM,新的 SDK 使用 CFG_SYS_SDRAM,但在启动过程中它仍然显示下面,但在内核中当我运行自由命令我得到,

    U-Boot SPL 2023.04-脏污 (2025 年 6 月 18 日 — 18:14:57 +0530)
    DRA752-ES2.0 GP                         
    尝试从 MMC1 引导                
    正在从 FAT 加载环境... ***错误 — 找不到有效的环境区域
    ***警告 — 环境区域错误,使用默认环境
                                           
    正在从 MMC 加载环境... ***警告 — 错误的 CRC、使用默认环境
                                           
                                           
                                           
    U-Boot 2023.04-脏污 (2025 年 6 月 18 日 — 18:14:57 +0530)

     GP:DRA752-CPU ES2.0
    型号:FA SBC5728                                                               
    板:FA SBC 5728                                                              
    DRAM: 2 GiB(有效 4 GiB)           

    自由

                            可用的可用共享缓冲区/缓存总量
    内存:       3929004     133012    3638152      26908     157840    3725852
    交换:            0 0          0                                              

    您能帮助我解决这个问题吗?                                      

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan,

    很高兴您现在可以引导至 Linux 内核。

    您提到的问题是什么? 从你的帖子,它似乎是工作. 您能具体说明一下吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、
    我是指 DRAM 在 uboot 中报告的问题

                                           
    U-Boot 2023.04-脏污 (2025 年 6 月 18 日 — 18:14:57 +0530)

     GP:DRA752-CPU ES2.0
    型号:FA SBC5728                                                               
    板:FA SBC 5728                                                              
    DRAM: 2 GiB(有效 4 GiB)   [/报价]

    不应该直接报告 4GIB、而不是 2GBIB 有效 4GIB

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roshan、

    我目前的带宽很低、但 本周我将尝试调查您的问题、下周再联系您。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    好的、谢谢

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、
    是否有任何更新??

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roshan、

    我很遗憾最近没有很多带宽,所以现在就去你的线程.

    这是一条简单的消息、告诉您 u-boot 在引导时仅使用 2 gib、但器件实际上有 4 gib。 对于 32 位处理器、u-boot 仅假定 2GiB 的可寻址 DRAM。

    从上面的帖子,它似乎 Linux 工作正常,并具有访问所有 4GB 的权限.  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    谢谢你若苏埃,但它不会打印 4gib 在 DRAM 的 uboot ??

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan,

    您必须为 u-boot 执行必要的更新才能识别内存的 4GiB。
    请参阅: TI-u-boot-2023.04+gitAUTOINC+2bedcd265c/common.board_f.c

     

    请参阅 software-dl.ti.com/.../、Overview_Technical_Support

    -Josue