This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:在 AM67x 中启用 DFS 和过热保护

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532462/am67-enable-dfs-and-over-temperature-protection-in-am67x

器件型号:AM67

工具/软件:

尊敬的 Champ:  

根据 补丁、 为 AM67x 启用 DFS 和过热保护、如之前的 e2e 中所示。  

我附加了应该在 11.0 SDK 之上完全适用的补丁。

https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX J722S/11.00.00.08

补丁:

cooling-wth-dfs.tar

客户反馈使用 SDK 11 编译时出错、如下所示、您能看一下 吗?  

翘曲会影响吗?  

编译此补丁时、会显示一条警告消息:

../arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p-j722s-common-thermal.dtsi:29.9-36.6:警告(冷却设备属性):/thermal-zones/main0-thermal/cooling-maps/map0:节点/cpus/cpu 中缺少属性'#Cool-cells'@0 或错误的电话号码(参考冷却设备[0])

但我看到  k3-j722s.dtsi 文件中有#冷却 单元=<2>;/* min 后跟 max */、为什么会这样?

Br、Rich

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    他们是否在 DTS 中编程的温度下按照预期通过 cpufreq 进行了冷却测试?
    上述警告不应产生任何影响。

    - Keerthy