This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:什么是最好的 PMIC?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531387/am5708-what-is-the-best-pmic

部件号:AM5708

工具/软件:

我正在考虑使用 AM5708。

AM571x IDK 使用 TPS6590377。

这是 AM5708 最好的 PMIC 吗?

TPS6590377 标记为“NRND"。“。

TPS6590379 是否是兼容产品?

 山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hiroshi、

     对于非 FS PMIC、我们有“TPS6593X_LEO 和 5 个降压转换器和 4 个 LDO“;对于 FS PMIC、我们有“TPS6594X_LEO 和 5 个降压转换器和 4 个 LDO“ 、用以替代 TPS6590377 、但它们不兼容 P2P;建议在新设计中使用。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您联系我们。

    在论坛上发布咨询后、我找到了一份名为“AM57xx 原理图检查清单“的文档。

    在文件的第三页、我发现以下陈述。

    这条声明与您介绍的 PMIC 之间有何关系?

    此致。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

      这条语句与 我介绍的 PMIC 之间没有关系;但正如我所知、以下解决方案仍然有效。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您联系我们。

    TPS659163 是否仍可用作解决方案?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

     我不知道;请  使用 TPS659163 开始另一个 e2e 主题、然后转到该器件的应用程序。

    谢谢!

    Phil