This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532732/am5728-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:

尊敬的 Keerthy JBrijesh Jadav80:  

我们正在尝试为端口 bolymin LCD am5728 定制电路板 TI 9.03 Linux SDK。
我们在以下方面进行了更改:-

arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi 和

根据所述 LCD 面板的需要编辑了 drivers/GPU/DRM/panel/panel-simple.c。


编译内核后、我们能够成功使用包含更新后的 zImage 和 dtb 的 SD 卡启动电路板。


为了进行测试、我们运行了 modetest 实用程序、但我们得到了如下错误:-
modetest
正在尝试打开设备“i915"...失败“失败
正在尝试打开设备“ampgpu"...失败“失败
尝试打开设备“Radeon"...失败“失败
尝试打开设备“nouveau"...失败“失败
尝试打开设备“vmwgfx"...失败“失败
尝试打开设备“omapdrm"...失败“失败
正在尝试打开设备“exynos"...失败“失败
正在尝试打开设备“tildc"...失败“失败
正在尝试打开设备“sm"...失败“失败
正在尝试打开设备“ti"...失败“失败
正在尝试打开设备“Tegra"...失败“失败
尝试打开设备“IMX-DRM"...失败“失败
正在尝试打开设备“Rockchip"...失败“失败
正在尝试打开设备“Atmel-hlcdc“...失败
尝试打开设备“FSL-DCU-DRM"...失败“失败
尝试打开设备“vc4"...失败“失败
尝试打开设备“virtio_cpu"...失败“失败
正在尝试打开设备“medatek"...失败“失败
正在尝试打开设备“菜单“...失败
正在尝试打开设备“pl111"...失败“失败
正在尝试打开设备“TM"...失败“失败
尝试打开设备“sun4i-drm"...失败“失败
尝试打开设备“Armada-DRM"...失败“失败
正在尝试打开设备“Komeda"...失败“失败
正在尝试打开设备“IMX-DCSS"...失败“失败
尝试打开设备'msfb-drm'...失败
未找到设备


 内核的.config 中启用了以下功能

CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_OMAP=y
CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI=y
CONFIG_DRM_TILCDC=y
CONFIG_DRM_Panel_LVDS=y
CONFIG_DRM_Panel_simple=y
CONFIG_DRM_Panel_EDP=y
CONFIG_DRM_Panel_OSD_OSD101T2587_53TS=y
CONFIG_DRM_DISPLAY_CONNECTOL=y
CONFIG_DRM_LVDS_CODEC=y

尝试打开设备“omapdrm"...失败“失败


为什么会失败??

请帮助!

谢谢!