This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:有关 J784S4 (TDA4X) A72 内核中通用计时器的查询

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532487/tda4vh-q1-query-regarding-generic-timers-in-a72-cores-of-j784s4-tda4x

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我之前在名为 PROCESSOR-SDK-J784S4:有关 J784S4 (TDA4X) A72 内核中通用计时器的问题处理器 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持 论坛(位于处理器论坛)的主题中发布了此问题。 不幸的是、我没有收到任何答复。 因此、我将在此处重新发布相同的查询。

我有关于 J784S4 (J784S4 AM69x TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP) 处理器中的通用计时器的问题。 在查看该器件随附的技术参考手册 (TRM) 时、我在第 461 页上注意到 A72 内核在每个内核内具有通用计时器。 但是、我在 TRM 中找不到有关这些通用计时器的任何更多详细信息或文档。

您能否确认 J784S4 处理器中的 A72 内核是否确实包含通用计时器? 如果是、您能指导我找到合适的文档或参考资料、提供有关通用计时器寄存器及其使用的详细信息?

我非常希望得到及时的答复、因为存在关键的项目依赖性。 感谢您的支持。

此致、

Akhil M Nair
e2e.ti.com/.../3225.SPRUJ52-_2D00_-J84S4-AM69A-TRM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 Cortex-A72 内核本身的一项特性、因此在 ARM 的内核和架构参考手册中有相关说明。 您应该查看 https://developer.arm.com/documentation/100095/0003/Generic-Timer (Cortex-A72 TRM) 和 https://developer.arm.com/documentation/ddi0487/lb (ARMv8a)“第 D12 章 —  AArch64 状态下的通用计时器“。

    TI 的实现唯一具体的一点是、他们使用 GTC(全局时基计数器,J784S4 TRM 中的第 12.9.1 章)来驱动通用计时器。

    请注意、我不是 TI、他们可能会为您提供其他建议。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic

    感谢您的答复。

    但是、如果 TI 也能提供他们的见解、我们将不胜感激。  如您所述、通用计时器的寄存器详细信息可在 ARM 8 架构文档中找到。

    此致、

    Akhil M Nair