This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:以太网作为 AM64x 上的备用引导模式

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526839/am6442-ethernet-as-backup-boot-mode-on-am64x

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM64B

工具/软件:

您好:

我们想设置 AM6442 的引导选项、将 eMMC 作为主引导、以太网作为备用引导。 我们已经对 SK-AM64B 评估板进行了测试。

我们能够使以太网引导用作主引导、具有以下引导选项:

  • BOOTMODE[6:3]:0100(以太网 RGMII)
  • BOOTMODE[9:7]:001(链路信息设置为 1,即由软件编程的链路参数)

在主引导模式下、如果 BOOTMODE[7](链路信息)设置为 0、则我们无法引导 SoC。 我在其他论坛帖子中看到、要使主以太网引导正常工作、需要将 Link Info 设置为 1。

然后我们尝试让以太网引导在备用模式下工作。 为此、我们将 BOOTMODE[9:3]设置为 SD 卡(有效)、然后移除 SD 卡、因此 SoC 默认采用备用引导选项。

BOOTMODE[13:10]设置为 0100、但在 Wireshark 上看不到任何 BOOTP 消息。

在备用引导模式下无法设置链路信息。

我想知道是否遗漏了一些东西? 在主模式下链路信息为 1 时、要设置哪些链路参数?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附加串行控制台打印输出。

     Pekka