This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:电子保险丝查询

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531712/dra821u-q1-efuse-inquiry

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否可以知道 DRA821U-Q1 的 eFuse 设置可以再次覆盖?

假设我们首先有错误的 OTP 设置、那么我们是否能够再次对电子保险丝进行编程?

或者、它更像是一次性设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    [报价 userid=“469976" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531712/dra821u-q1-efuse-inquiry

    我是否可以知道 DRA821U-Q1 的 eFuse 设置可以再次覆盖?

    [/报价]

    我们在效率中有多个字段、例如 (SMPK、SWREV、MSV、ext OTP) 您要覆盖哪些字段? 在将数据覆盖到散热器之前、需要考虑一些先决条件。

    • 这些位不应受写保护。
    • 在尝试覆盖数据时必须设置覆盖标志。
    • 更新后的数据中的任何位都不应在效率中进行 1 到 0 的转换。

    如果满足这些条件、您可以更新效率中的值。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    感谢您的分享。

    我获得了 如下所示的 Ids (OTP) 表、 假设我们可以在 CPU (BAM) 的规范文档中找到它。

    HWEL 某些器件上写入的值是否错误、是否可以返工? 你有什么建议吗?

    BT_MAC_ADDRESS

    WIFI_MAC_ADDRESS

    ECU_UID

    HWEL

    HWEL_VERSION

    顺便说一下、我们只有电子保险丝可以在 DRA821U-Q1 内部正确保存这些 ID (OTP) 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:
    我向您发送了邮件上的后续问题?  

    我们只有 eFuse 可以在 DRA821U-Q1 的内部权限中保存这些 ID (OTP)?   [/报价]

    你能详细说明你的问题吗、我不是很清楚。 这取决于客户希望将这些数据保存在何处。 将这些数据融合到效率中。 他们可以做到这一点。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diwakar:

    让我们离线跟进此案例、因为有些信息是机密信息。

    谢谢你。