This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:使用 IPC- NOTIY 构建 RTOS-SDK

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530191/processor-sdk-j721e-build-rtos-sdk-with-ipc--notiy

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具/软件:

如何通过 APP 在 A72 和 R5F 内核之间启用 IPC。 是否有相关的代码指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们在 PDK 文件夹中确实有 ipc_echo_test、可用于在 R5F 端作为应用程序运行、以实现 R5F 和 A72 之间的通信。  

    在 A72 上、如果它运行 Linux、则我们可以使用 rpmsg_char_simple 进行通信。

    为了进一步帮助您、您能否介绍一下您计划在 A72 上运行哪个 R5F 内核以及什么 HLOS?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我构建了一个应用作为演示、并在其中添加了两个内核之间 IPC nptify 的代码、那么这是正确的操作方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU1_0 >您将通过 IPC 通信的 R5F 内核
    Linux 中运行 A72

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RTOS SDK 链接:www.ti.com/.../08.06.00.12。
    构建了一个应用并更新了代码、并在 R5F 和 A72 内核之间启用了 IPC Notify。 这就是我们所做的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已构建一个应用并更新了代码、并在 R5F 和 A72 内核之间启用了 IPC Notify。 这就是我们所做的

    是的,您可以这样做,即使我们在 SDK 中有一个示例 ipc_echo_test ,它与 R5F 内核和运行 Linux 的 A72 进行通信。

    [报价 userid=“547969" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530191/processor-sdk-j721e-build-rtos-sdk-with-ipc--notiy/5883742 #5883742“]

    我们在 PDK 文件夹中确实有 ipc_echo_test、可用于在 R5F 端作为应用程序运行、以实现 R5F 和 A72 之间的通信。  

    在 A72 上、如果它运行 Linux、则我们可以使用 rpmsg_char_simple 进行通信。

    [/报价]

    正如我上面提到的,你有机会看看这个例子,并在你的结尾运行?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要下载 Linux SDK 来进行 r5f 和 A72 内核之间的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 RTOS SDK 中有 rpmsg_char_simple  、路径是 psdk_rtos/scripts/targetfs/usr/bin 可用于通信  

    此致

    Ravulajaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需构建 Linux SDK、 rpmsg_char_simplet 是用户空间示例、可以从命令终端本身运行。

    您是否访问过 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/pdk_jacinto_11_00_00_21/docs/userguide/jacinto/modules/ipc.html ?

    如果没有、请查看它将提供分步指导。

    此致

    Tarun Mukesh