This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67A:SDK 安装需要很长时间

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532355/processor-sdk-am67a-sdk-takes-long-time-to-install

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67A

工具/软件:

我正在 TI Ubuntu Docker 映像中安装 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-11_00_00_08-Linux-x86-Install.bin。

虽然 install .bin 工作正常、但速度非常慢 (30m+)。 当然、我 在 Mac 上使用 VM、但在本地运行时、此过程也很慢。 它说“100%安装“,但然后 工作的东西神秘很长一段时间。

 => [linux/amd64 4/7] RUN SDK_INSTALLER_FILENAME="ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-11_00_00_08-Linux-x86-Install.bin" &&     wget "https://d  2724.6s 
 => => #  Installing                                                                                                                                         
 => => #  0% ______________ 50% ______________ 100%                                                                                                          
 => => #  #########################################                                                                                                          

如果 TI 做到了以下至少一项、那会很棒:

  • 加快安装程序的速度
  • 添加日志以指示正在安装的内容
  • 进行.bin 检查、以便我们可以挑选必需的 SDK 组件/提出改进建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、在 Mac 上运行的 Ubuntu VM 上安装.bin 时、这似乎只是一个问题。 在 Linux 上的 Docker 中几乎可以即时安装。