This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:如何在 Windows 上安装 Processor SDK RT Linux .bin 文件?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533515/sk-am62b-p1-how-do-i-install-the-processor-sdk-rt-linux-bin-file-on-windows

器件型号:SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好:

我有一个问题:如何 ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-11.00.09.04-Linux-x86-Install.bin 在 Windows 上安装 AM62x 入门套件的文件?

谢谢、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    它不能安装在 Windows 上。 它仅适用于 Linux。