This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:UFS0_RSTn 引脚触发器在 UFS 重新启动时失败

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525909/tda4vm-ufs0_rstn-pin-trigger-failed-when-ufs-reboot

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的专家

这是对该主题的扩展讨论、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507866/tda4vm-ufs-error-in-uboot/5794944?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TDA4VM%20UFS#5794944

我们面临 UFS 重新启动失败 、因为 UFS0_RSTn 未激活为低电平。

成功启动、 UFS0_RSTn 低电平有效

启动失败、 UFS0_RSTn 没有低电平有效

所以我们尝试查找 toot 原因和调试

我认为它应该由 UFS u-boot 驱动程序控制、对吧? (TI-j721e-ufs.c)

如何确保我们已经触发“UFS0_RSTn pin“?

在 TRM 中、哪个寄存器控制该引脚?

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    在 TRM 中哪个寄存器控制此引脚?

    UFS_SS_CTRL 寄存器@ 0x04E80004 控制复位。

    向位 0 写入 1 应使器件退出复位。

    这是在“ti_j721e_ufs_probe"@“@第 43-44 行中完成的

    能否通过在探头中添加一些打印件来确保正在运行探头?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Tanmay

    我们已添加相关日志、并确认在问题发生时已执行此操作。

    BR

    中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tanmay

    对此问题进行任何更新: UFS0_RSTn 引脚触发器在将 UFS 器件复位时失败。

    BR

    Jay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Liupt

    我发现了一些不同的地方、可以检查寄存器设置吗?

    这是来自上一个线程的帖子、寄存器为 0x04E8 0000

    但  Tanmay 的 POST 为 0x04E8 0004  

    谢谢你。

    Gibbs