This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:C7X 内核:UDMA 通道的频率

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521380/tda4vh-q1-c7x-core-frequency-of-udma-channels

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、  

我正在 TDA4VH 平台上使用具有 DRU 通道的 UDMA 处理 C7X 测试应用。  作为性能分析的一部分、我想知道  

与 TDA4VH 中的高频和低频 DMA 通道相关的实际时钟频率值是什么?

我们在哪里可以找到 TRM 中定义的这些频率值?

了解这些价值观将有助于我们确保适当分配渠道以满足高吞吐量要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅器件规格、了解 C7x 速度。