This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SPL/U-Boot 错误

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533417/sk-am62a-lp-spl-u-boot-error

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

大家好、我已经完全按照 快速入门指南中所述的步骤进行了操作

我在启动时得到以下输出:

U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13568 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024

U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
Trying to boot from MMC2
am654_sdhci mmc@fa00000: No passing ITAPDLY, return 0
Partition 1 invalid on device 1
spl_register_fat_device: fat register err - -1
spl_load_image_fat: error reading image u-boot.img, err - -1
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###

问题可能是什么? 我注意到的一点是、它说它正在尝试从 MMC2 引导、但在 SK-AM62A-LP AM62A 低功耗 SK EVM 用户指南(修订版 A)中 、microSD 卡对应于 MMC1。 这是问题吗? 我已经确认引导模式开关也处于正确位置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    请确认启动映像是否确实已刷写到 SD 卡上的两个分区中。 在遵循快速入门指南时、您将提供 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-D37Ls3JjkT/10.01.00.05/tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz to balenaEtcher 工具并指向 SD 卡、它应该会 使用引导和 rootfs 分区创建 SD 卡映像。  

    如果图像刷写正确、请尝试使用其他品牌的 SD 卡。

    您能否与引导模式引脚分享 EVM 的图片、以便进行确认? 此外、您使用的是哪个 EVM 版本?

    此致、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想出了,我使用了相同品牌的 microSD 卡,但一个更小的容量:
    SanDisk 16BG microSDHC 卡—工作正常
    SanDisk 128GB microSDXC 卡 — 不工作

    我觉得这应该在快速入门指南/文档中加以说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您的更新。  我们将在内部仔细检查、并相应地更新快速入门指南。

    此致、

    建中