This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:CPSW-9G 降级为 CPSW-2G

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529298/processor-sdk-j784s4-cpsw-9g-degrade-to-cpsw-2g

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好团队:

使用的 SDK:09_00_00_05   

www.ti.com/.../09.02.00.05

我想将 CPSW 9G 从 CPSW 2G 降级、此时以太网固件在 MCU2_0 上运行。 因此、我想知道需要修改什么和所有配置才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naradham:

    我不知道你在问什么。 以太网固件型号仅适用于 CPSW9G(或 CPSW5G)。  

    CPSW2G 不是支持交换机的 IP。 这将是本机以太网驱动程序用法。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、
     

    感谢您的快速答复和澄清。
    您能告诉我 CPSW2G 是否支持开关模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我 CPSW2G 是否支持切换模式吗?

    CPSW2G 有一个用于与外部网络通信的外部端口、支持数据包过滤和转发到内部主机端口等功能、与 CPSW9G 类似、但 ALE 表大小有限、为 64 个条目。

    对于 CPSW2G、我们不支持 ETHFW 模型。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我计划为 CPSW2G 修改 ETHFW 模型。因此、如果您有任何此类源/文档、请分享。
    为 CPSW2G 设置 ETHFW 后、CPSW2G 是否支持开关模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我计划为 CPSW2G 修改 ETHFW 模型。因此、如果您有此类源代码/文档、请分享。

    抱歉、我们没有支持此功能的来源/文档。

    为 CPSW2G 创建 ETHFW 后、为交换机模式提供 CPSW2G 支持?

    您是说切换模式是指所有客户端都可以独立地与 CPSW 通信以进行数据传输吗? 如果是、您可以在开关模式下使用它。

    如上所述、CPSW2G 支持的 no.of ALE 条目 是 64 个、这限制了客户端 注册多个筛选选项、如 MAC、VLAN 组合。

    此致、
    Sudheer