This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:[BUG] syscfg 生成无效的.modulation.deviation

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530359/ccstudio-bug-syscfg-generates-invalid-modulation-deviation

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC1352P7

工具/软件:

Code Composer Studio 20.2.0
SYSCONFIG_1.21.1

使用 syscfg GUI 创建“RF Stack -> CUSTOM -> PRO专 有 (770-930)->偏差 (kHz):1000.0

生成的文件 ti_radio_config 的 .modulation.deviation = 0xFA0。

.Deviation 是一个 11 位位位字段、不支持 0xFA0 值。

错误可能与未使用 visionStepSz 字段有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您正在使用哪种具体的器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如 CC1352P7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuno:

    我认为我们不支持这种偏差、即使您使用了 STEP SIZE 字段也是如此。 您的 PHY 采用哪种数据速率?

    您是否看到过有关创建新 PHY 的应用手册?

    https://www.ti.com/lit/swra682

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1000kHz 只是一个示例、用于展示 syscfg GUI 如何不提供任何警告并在生成的代码中溢出变量、如果不使用步进抑制、则会在 512kHz 以上发生该情况。